+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello
Avanock - banner

Avanock

Incontrare Avanock

Avanock è una filiale di TME, che unisce l'esperienza nell'automazione alla passione per la creazione di soluzioni intralogistiche innovative. I sistemi robotizzati proprietari di Avanock sono stati implementati nei centri logistici Transfer Multisort Elektronik, dove hanno stabilito un nuovo standard di efficienza, dimostrando la loro efficacia nella pratica.

Avanock crea sistemi intralogistici avanzati e personalizzati, rispondendo alle reali esigenze dei clienti.

Tecnologia su misura per voi! Conoscete Avanock!

Sistema di magazzino automatizzato con scaffali, nastri trasportatori e robot di trasporto in posizione.

Centri logistici personalizzati e avanzati

Avanock fornisce soluzioni che trasformano gli spazi magazzino tradizionali in moderni centri logistici: da sistemi di trasporto, a magazzini automatici, fino a sistemi robotici intelligenti.

Ci specializziamo in un approccio completo alla logistica interna del magazzino. Forniamo supporto in ogni fase - dalla consulenza e progettazione di centri logistici personalizzati, al supporto nella selezione delle tecnologie, fino alla progettazione e produzione di macchine e attrezzature proprie. Che si tratti di creare qualcosa da zero o di aggiornare linee tecnologiche esistenti, il team di esperti fornisce soluzioni efficaci.

Il lavoro di Avanock si traduce in Centri Logistici tecnicamente avanzati e completamente personalizzati. Integriamo le ultime tecnologie con sistemi migliorati e collaudati, che insieme creano un meccanismo efficiente e funzionante. Per i nostri clienti non si tratta solo di una serie di macchine - è un sistema ben pensato che migliora concretamente il lavoro e fornisce un vantaggio sul mercato.

Offerta Avanock

Avanock offre prodotti e servizi a supporto della automazione di magazzini, centri logistici e reparti produttivi - sia in nuove strutture che in infrastrutture esistenti.

Un team di specialisti analizza il modo in cui un dato business opera, verifica il flusso delle merci, lo spazio disponibile e le esigenze legate all’automazione. Sulla base di ciò, seleziona soluzioni che aiutano a snellire i processi quotidiani e a sfruttare meglio il potenziale dell'infrastruttura.

Una parte importante dell’attività di Avanock è lavorare su nuove soluzioni robotiche e migliorare i dispositivi esistenti. Questo è compito del team di ricerca e sviluppo, che testa, sviluppa e adatta le tecnologie ai processi operativi specifici del cliente.

  • Consulenze in intralogistica
  • Servizi di integrazione completi
  • Progettazione di linee tecnologiche avanzate
  • Realizzazione di simulazioni precise 2D e 3D delle operazioni di magazzino
  • Costruzione di postazioni robotiche specializzate
  • Progettazione e vendita di macchine innovative di nostra ideazione
  • Implementazione di sistemi avanzati di visione
  • Ricerca, modellazione e progettazione di flussi
  • Magazzini automatizzati

Per saperne di più

Postazione robotica con un braccio manipolatore industriale utilizzato nei processi di automazione della produzione.

Sistema modulare di stoccaggio automatico HaiPick con scaffalature, piattaforme di servizio e struttura adatta alla gestione dei robot ACR.

Magazzini automatici

In un magazzino moderno non tutte le aree devono essere accessibili agli umani. Parte delle operazioni può essere trasferita in uno spazio automatizzato dedicato, dove i beni sono immagazzinati, prelevati e trasportati senza il coinvolgimento diretto degli operatori. Il magazzino automatico permette di realizzare processi selezionati senza la necessità di costruire un capannone separato da zero.

Avanock progetta tali aree tenendo conto della disposizione dell'edificio, del tipo di prodotti, dello spazio disponibile e della produttività attesa. La scelta della tecnologia dipende dalle reali necessità del business - dal modo di stoccaggio, alla preparazione degli ordini, fino all'integrazione dell'area automatizzata con gli altri processi.

Nei progetti di Avanock sono utilizzate tecnologie dei partner, inclusi Hai Robotics e Kardex, oltre a soluzioni proprietarie. Questo permette di combinare diversi sistemi di automazione con tecnologie che supportano l'esecuzione degli ordini. Un'area di magazzino automatico ben progettata aiuta a utilizzare meglio lo spazio, migliorare il flusso di merci e ridurre le operazioni manuali nei luoghi dove l'automazione ha il maggiore impatto.

Vi invitiamo a contattare Avanock per scoprire come le nostre soluzioni possano aiutare nella trasformazione della vostra azienda.

Logo Avanock

Roosevelta 10B
90-056 Łódź, Polonia
Codice fiscale: 7292757238