+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Componenti induttivi

(22 174)

Rapidi cambiamenti dell'intensità di corrente sono un fenomeno estremamente pericolosi, e possono causare danni al circuito stampato del circuito elettronico. Per proteggerci efficacemente contro le interferenze dovute alla variazione della corrente, vengono utilizzate delle bobina di arresto ad induzione. Pertanto questi componenti sono elementi estremamente importanti dei circuiti elettrotecnici ed elettronici, di cui ogni professionista dovrebbe essere a conoscenza.

Struttura della bobina di arresto

Nonostante la funzione molto importante svolta dalle bobine di arresto, la loro struttura è estremamente semplice. Un filamento di adeguato spessore avvolto a forma di spirale è l'elemento base di questo componente. La soluzione più comune è quello di avvolgere una spirale su un nucleo di materiale ferromagnetico, che presenta forti proprietà magnetiche (vengono comunemente usati materiali come ad es. cobalto, nichel o ferro). Un'altra struttura meno comunemente usata è la bobina di arresto senza nucleo, ossia tra le spire vi è un riempimento d'aria. Lo svantaggio di quest'ultima soluzione, tuttavia, è la necessità di rafforzare correttamente il filamento avvolto, in modo da proteggerlo contro la deformazione, così come una minore induttanza rispetto alle bobine di arresto dotate di nucleo (a parità di spire). L'utilizzo di un nucleo consente inoltre di regolare l'induttanza della bobina di arresto, modificandone la posizione rispetto alle spire circostanti. A seconda delle condizioni operative e dell'applicazione, si distinguono strutture dotate di un circuito magnetico chiuso, le cosiddette bobine di arresto schermate e con circuito magnetico aperto.

La destinazione d'uso e il metodo di installazione costringono all'utilizzo di diversi tipi di elementi passivi con diverse forme e metodi di avvolgimento del filamento. Di seguito vengono presentati i tipi di bobine di arresto più comunemente usate:

  • Bobine di arresto SMD;
  • Bobine di arresto THT;
  • Bobina di arresto di compensazione DMF.

Come funziona la bobina di arresto?

La bobina di arresto previene improvvise variazioni dell'intensità di corrente, grazie al campo magnetico che viene a formarsi attorno al conduttore sotto tensione. Al momento di un brusco cambiamento nell'intensità della corrente elettrica, cambia anche il campo magnetico, che sotto forma di correnti inverse, contrasta il fenomeno indesiderato. La cosiddetta limitazione dell'intensità di corrente è chiamata autoinduzione, ed aumenta proporzionalmente ai cambiamenti che si verificano nella corrente che scorre all'interno del conduttore.

Il parametro più importante della bobina di arresto è la sua induttanza, che definisce la capacità di generare un campo magnetico tale da generare una corrente inversa. Per un'adeguata scelta è necessario tenere conto anche della resistenza della bobina di arresto e della corrente operativa ammissibile. Un altro parametro che descrive le proprietà della bobina è il fattore di merito. Definisce la capacità di limitare i flussi con frequenze che si discostano dalla propria frequenza risonante.

L'unità che definisce l'induttanza della bobina è l'Henry [H]. Questa grandezza definisce che il cambiamento dell'intensità di corrente di 1 ampere in un secondo, induce una tensione di 1 volt.

L'aumento dell'induttanza della bobina può essere influenzato da:

  • L'aumento del numero di spire e della loro superficie;
  • La scelta di un materiale adatto ad alta permeabilità relativa per la struttura del nucleo;
  • La riduzione della sua lunghezza.

Utilizzo delle bobine di arresto e funzione svolta da queste ultime

I dispositivi che in cui vengono utilizzati questi elementi induttivi sono onnipresenti. Pertanto vale la pena essere consapevoli della presenza di questi componenti. Ecco alcuni esempi:

  • Sistemi di azionamento dotati di inverter – filtrazione di interferenze dovute alla regolazione della velocità del motore utilizzando un convertitore di frequenza;
  • Tutti i tipi di altoparlanti - la bobina di arresto con funzione di filtro anti-interferenza migliora significativamente il valore acustico del suono generato;
  • Batterie capacitive - bobina di arresto come elemento protettivo per i condensatori.

La classica bobina e la bobina di arresto: differenze fondamentali

Le bobine di arresto rientrano nel gruppo delle bobine induttive. Per questo motivo viene utilizzato in modo intercambiabile il termine bobina/bobina di arresto. A questo punto, tuttavia, va notato che non tutte le bobine sono bobine di arresto. Questi elementi si distinguono principalmente per il modo in cui vengono utilizzati nell'impianto elettrico. La bobina di arresto non è altro che una bobina il cui compito è prevenire il fenomeno indesiderato della variazione dell'intensità di corrente. L'altra applicazione della bobina (ad es. negli elettromagneti come sorgente di attrazione per gli elementi metallici) comporta l'impossibilità di classificare questo elemento nel gruppo delle bobine di arresto.

Perdita di potenza nelle bobine

Il motivo principale della perdita di potenza nelle bobine è la resistenza del filamento dell'avvolgimento. Questa causa il riscaldamento della bobina e cambia le proprietà magnetiche del nucleo. Ciò è particolarmente pericoloso in caso di elevati valori di corrente, in quanto può causare danni ai componenti elettronici e, di conseguenza, al danneggiamento dell'intero circuito.

Un altro dettaglio importante è la precisione di realizzazione della struttura della bobina. La cura nell'avvolgimento del filo o spazi appropriati tra le spire hanno un impatto fondamentale sulla qualità del campo magnetico generato. La sua dispersione costituisce una perdita misurabile delle prestazioni della bobina di arresto. Vale la pena ricordare che una bobina realizzata in modo errato può generare calore aggiuntivo, che aumenterà il rischio di surriscaldamento del circuito, come descritto in precedenza.

La qualità del nucleo stesso ha anche un grande impatto sulla perdita di potenza. L'esecuzione in modo irregolare di quest'ultimo può portare alla generazione di grandi deviazioni dei parametri effettivi rispetto ai valori nominali.

Bobina di arresto – scelta appropriata

In conclusione, le bobine di arresto vengono utilizzate in dispositivi che richiedono la soppressione di improvvisi cambiamenti della corrente, filtraggio di segnali o protezione contro i sovraccarichi causati da correnti armoniche. A causa dell'applicazione molto ampia e dei parametri caratteristici di ogni bobina, è necessario prestare particolare attenzione quando si sceglie l'elemento appropriato per il circuito. Solo una bobina di arresto con un'adeguata induttanza e progettata per funzionare con una corrente specifica, può soddisfare le esigenze prefissate. Nello scegliere elementi così importanti per il circuito elettronico, non dovremmo effettuare la scelta basandosi esclusivamente su criteri economici. Vale la pena puntare su un assortimento di produttori comprovati, in grado di soddisfare i requisiti di qualità e tale da consentire un funzionamento prolungato e senza problemi.

Prodotti: 22 174

Magazzino:

TME
Esterno
Tutti
Pagina 1
H1102NL | Trasformatore: LAN; SMD; -1,1dB; Rete: Ethernet 10/100Mbps; 0÷70°C
Trasformatore: LAN; SMD; -1,1dB; Rete: Ethernet 10/100Mbps; 0÷70°C
Indicazione del produttore: H1102NL
Produttore: PULSE
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.92 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.35 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.73 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.12 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 1.50 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 1.82 USD
Prezzo netto per quantità da 40 pz - 1.32 USDPrezzo lordo per quantità da 40 pz - 1.60 USD
Prezzo netto per quantità da 80 pz - 1.01 USDPrezzo lordo per quantità da 80 pz - 1.24 USD
Prezzo netto per quantità da 120 pz - 0.87 USDPrezzo lordo per quantità da 120 pz - 1.05 USD
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.72 USDPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.87 USD
Prezzo netto per quantità da 240 pz - 0.68 USDPrezzo lordo per quantità da 240 pz - 0.83 USD
Prezzo netto per quantità da 280 pz - 0.67 USDPrezzo lordo per quantità da 280 pz - 0.81 USD
Prezzo netto per quantità da 520 pz - 0.65 USDPrezzo lordo per quantità da 520 pz - 0.79 USD
592 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
DE1207-33 | Induttore: a filo; SMD; 33uH; 3,9A; R: 53mΩ; ±20%; 12x12x8mm
Induttore: a filo; SMD; 33uH; 3,9A; R: 53mΩ; ±20%; 12x12x8mm
Indicazione del produttore: DE1207-33
Produttore: FERROCORE
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.39 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 0.47 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.31 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 0.37 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.27 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.33 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.24 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.29 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.23 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.28 USD
1735 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 5.
Molteplicità: 1.
NRS4018T220MDGJ | Induttore: a filo; SMD; 22uH; Ilavoro: 720mA; R: 290mΩ; ±20%; NRS
Induttore: a filo; SMD; 22uH; Ilavoro: 720mA; R: 290mΩ; ±20%; NRS
Indicazione del produttore: NRS4018T220MDGJ
Produttore: TAIYO YUDEN
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.34 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.42 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.19 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.08 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.10 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.07 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.09 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.07 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.08 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.08 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.08 USD
Prezzo netto per quantità da 3500 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 3500 pz - 0.07 USD
Prezzo netto per quantità da 7000 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 7000 pz - 0.07 USD
28658 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LQH43MN3R9M03L | Induttore: a filo; SMD; 1812; 3,9uH; 500mA; R: 0,38Ω; ±20%; LQH; 180mm
Induttore: a filo; SMD; 1812; 3,9uH; 500mA; R: 0,38Ω; ±20%; LQH; 180mm
Indicazione del produttore: LQH43MN3R9M03L
Produttore: MURATA
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.24 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.29 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.23 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.28 USD
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 0.22 USDPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 0.27 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.21 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.26 USD
Prezzo netto per quantità da 3500 pz - 0.21 USDPrezzo lordo per quantità da 3500 pz - 0.25 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.20 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.24 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.19 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.23 USD
Prezzo netto per quantità da 12500 pz - 0.19 USDPrezzo lordo per quantità da 12500 pz - 0.22 USD
Prezzo netto per quantità da 25000 pz - 0.18 USDPrezzo lordo per quantità da 25000 pz - 0.21 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 500)
Quantità minima possibile da ordinare: 500.
Molteplicità: 500.
B82422A1103K100 | Induttore: di ferrire; SMD; 1210; 10uH; 180mA; R: 1,6Ω; ±10%
Induttore: di ferrire; SMD; 1210; 10uH; 180mA; R: 1,6Ω; ±10%
Indicazione del produttore: B82422A1103K100
Produttore: TDK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.24 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.29 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.22 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 0.27 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.21 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.25 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.17 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.21 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.20 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.19 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.15 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.18 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.18 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.17 USD
Prezzo netto per quantità da 4000 pz - 0.13 USDPrezzo lordo per quantità da 4000 pz - 0.16 USD
21371 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
HX1188NL | Trasformatore: LAN; SMD; -1dB; Rete: Ethernet 10/100Mbps; -40÷85°C
Trasformatore: LAN; SMD; -1dB; Rete: Ethernet 10/100Mbps; -40÷85°C
Indicazione del produttore: HX1188NL
Produttore: PULSE
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.21 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.69 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 1.51 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 1.84 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 1.04 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 1.27 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.97 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.18 USD
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 0.94 USDPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 1.14 USD
Prezzo netto per quantità da 600 pz - 0.90 USDPrezzo lordo per quantità da 600 pz - 1.09 USD
Prezzo netto per quantità da 1200 pz - 0.88 USDPrezzo lordo per quantità da 1200 pz - 1.07 USD
Prezzo netto per quantità da 2400 pz - 0.87 USDPrezzo lordo per quantità da 2400 pz - 1.05 USD
Prezzo netto per quantità da 4200 pz - 0.86 USDPrezzo lordo per quantità da 4200 pz - 1.04 USD
Prezzo netto per quantità da 6000 pz - 0.84 USDPrezzo lordo per quantità da 6000 pz - 1.03 USD
1257 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
IHLP2525CZER100M01 | Induttore: a filo; SMD; 10uH; 7A; R: 102mΩ; ±20%; IHLP; 6,47x6,47x3mm
Induttore: a filo; SMD; 10uH; 7A; R: 102mΩ; ±20%; IHLP; 6,47x6,47x3mm
Indicazione del produttore: IHLP2525CZER100M01
Produttore: VISHAY
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.98 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.20 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.62 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.75 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.49 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.60 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.45 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.55 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.42 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.51 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.40 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.49 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.38 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.47 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.36 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.44 USD
Prezzo netto per quantità da 4000 pz - 0.36 USDPrezzo lordo per quantità da 4000 pz - 0.44 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.36 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.43 USD
9193 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
B82790S0513N201 | Induttore: common mode; SMD; 51uH; 500mA; R: 140mΩ; ±30%; 42VAC
Induttore: common mode; SMD; 51uH; 500mA; R: 140mΩ; ±30%; 42VAC
Indicazione del produttore: B82790S0513N201
Produttore: TDK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.51 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.84 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.26 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 1.54 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 1.19 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 1.45 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 1.16 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 1.41 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 1.11 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.35 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 1.05 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 1.28 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 1.00 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 1.23 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.96 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 1.17 USD
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 0.94 USDPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 1.14 USD
Prezzo netto per quantità da 3000 pz - 0.90 USDPrezzo lordo per quantità da 3000 pz - 1.09 USD
6601 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LQG15HN39NJ02D | Induttore: bobina in aria; SMD; 0402; 39nH; 250mA; R: 1,06Ω; ±5%; LQG
Induttore: bobina in aria; SMD; 0402; 39nH; 250mA; R: 1,06Ω; ±5%; LQG
Indicazione del produttore: LQG15HN39NJ02D
Produttore: MURATA
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.09 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.11 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.05 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.03 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.03 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 20000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 20000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 30000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 30000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 40000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 40000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 50000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 50000 pz - 0.02 USD
43182 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
DLA10-N | Induttore: assiale; THT; 10uH; 370mA; R: 720mΩ; Ø3x8mm; Ø: 3mm; H: 8mm
Induttore: assiale; THT; 10uH; 370mA; R: 720mΩ; Ø3x8mm; Ø: 3mm; H: 8mm
Indicazione del produttore: DLA10-N
Produttore: FERROCORE
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.13 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.16 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.11 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.13 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.05 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.06 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.05 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.05 USD
11850 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 10)
Quantità minima possibile da ordinare: 10.
Molteplicità: 10.
SM-LP-5001E | Trasformatore: LAN; 600Ω; Ingr: 1: 1
Trasformatore: LAN; 600Ω; Ingr: 1: 1
Indicazione del produttore: SM-LP-5001E
Produttore: BOURNS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.32 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.83 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.86 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.26 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 1.74 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 2.12 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 1.67 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 2.03 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 1.63 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.98 USD
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 1.60 USDPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 1.95 USD
Prezzo netto per quantità da 400 pz - 1.57 USDPrezzo lordo per quantità da 400 pz - 1.91 USD
Prezzo netto per quantità da 800 pz - 1.54 USDPrezzo lordo per quantità da 800 pz - 1.88 USD
Prezzo netto per quantità da 1200 pz - 1.52 USDPrezzo lordo per quantità da 1200 pz - 1.85 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 1.51 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 1.84 USD
3002 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
MLZ2012M100WT000 | Induttore: di ferrire; SMD; 0805; 10uH; 350mA; R: 470mΩ; ±20%
Induttore: di ferrire; SMD; 0805; 10uH; 350mA; R: 470mΩ; ±20%
Indicazione del produttore: MLZ2012M100WT000
Produttore: TDK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.07 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.09 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.07 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.05 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.06 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.05 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.03 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.03 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 4000 pz - 0.03 USDPrezzo lordo per quantità da 4000 pz - 0.04 USD
6781 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
4995 | Induttore: bobina in aria; 0,33mH; 0,68Ω; Ø: 37mm; H: 12mm
Induttore: bobina in aria; 0,33mH; 0,68Ω; Ø: 37mm; H: 12mm
Indicazione del produttore: 4995
Produttore: VISATON
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 4.50 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 5.49 USD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 4.04 USDPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 4.94 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 3.60 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 4.40 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 3.38 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 4.13 USD
53 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
IHLP2525CZER4R7M01 | Induttore: a filo; SMD; 4,7uH; 5,5A; R: 37mΩ; ±20%; IHLP; -55÷125°C
Induttore: a filo; SMD; 4,7uH; 5,5A; R: 37mΩ; ±20%; IHLP; -55÷125°C
Indicazione del produttore: IHLP2525CZER4R7M01
Produttore: VISHAY
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.72 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.87 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.66 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.81 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.60 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.73 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.57 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.69 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.53 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.65 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.50 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.61 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.45 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.55 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.38 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.47 USD
Prezzo netto per quantità da 4000 pz - 0.36 USDPrezzo lordo per quantità da 4000 pz - 0.43 USD
4777 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LQM18DN100M70L | Induttore: multistrato; SMD; 0603; 10uH; 300mA; R: 1,365Ω; ±20%; LQM
Induttore: multistrato; SMD; 0603; 10uH; 300mA; R: 1,365Ω; ±20%; LQM
Indicazione del produttore: LQM18DN100M70L
Produttore: MURATA
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.12 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.14 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.10 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.12 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.08 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.10 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.07 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.09 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.07 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.08 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.07 USD
Prezzo netto per quantità da 4000 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 4000 pz - 0.07 USD
Prezzo netto per quantità da 8000 pz - 0.05 USDPrezzo lordo per quantità da 8000 pz - 0.07 USD
Prezzo netto per quantità da 12000 pz - 0.05 USDPrezzo lordo per quantità da 12000 pz - 0.06 USD
Prezzo netto per quantità da 20000 pz - 0.05 USDPrezzo lordo per quantità da 20000 pz - 0.06 USD
7274 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LQG15HN8N2J02D | Induttore: bobina in aria; SMD; 0402; 8,2nH; 500mA; R: 0,25Ω; ±5%
Induttore: bobina in aria; SMD; 0402; 8,2nH; 500mA; R: 0,25Ω; ±5%
Indicazione del produttore: LQG15HN8N2J02D
Produttore: MURATA
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.09 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.11 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.03 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.03 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 20000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 20000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 30000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 30000 pz - 0.01 USD
Prezzo netto per quantità da 50000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 50000 pz - 0.01 USD
19935 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LQG15HN12NJ02D | Induttore: bobina in aria; SMD; 0402; 12nH; 400mA; R: 0,4Ω; ±5%; LQG
Induttore: bobina in aria; SMD; 0402; 12nH; 400mA; R: 0,4Ω; ±5%; LQG
Indicazione del produttore: LQG15HN12NJ02D
Produttore: MURATA
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.09 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.11 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.04 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.05 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.03 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.04 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.03 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.02 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 20000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 20000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 30000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 30000 pz - 0.02 USD
Prezzo netto per quantità da 50000 pz - 0.01 USDPrezzo lordo per quantità da 50000 pz - 0.02 USD
40125 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
NRS5040T4R7NMGK | Induttore: a filo; SMD; 4,7uH; Ilavoro: 3,1A; R: 29mΩ; ±20%; NRS
Induttore: a filo; SMD; 4,7uH; Ilavoro: 3,1A; R: 29mΩ; ±20%; NRS
Indicazione del produttore: NRS5040T4R7NMGK
Produttore: TAIYO YUDEN
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.26 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.32 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.17 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.21 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.13 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 0.15 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.12 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.14 USD
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 0.11 USDPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 0.13 USD
Prezzo netto per quantità da 4500 pz - 0.10 USDPrezzo lordo per quantità da 4500 pz - 0.12 USD
Prezzo netto per quantità da 9000 pz - 0.09 USDPrezzo lordo per quantità da 9000 pz - 0.11 USD
9359 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LM-NP-1001-B1L | Trasformatore: audio; Z: 600Ω; Ravv.prim: 66Ω; Ravv.secondario: 66Ω
Trasformatore: audio; Z: 600Ω; Ravv.prim: 66Ω; Ravv.secondario: 66Ω
Indicazione del produttore: LM-NP-1001-B1L
Produttore: BOURNS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.37 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.89 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 2.20 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.68 USD
Prezzo netto per quantità da 28 pz - 1.96 USDPrezzo lordo per quantità da 28 pz - 2.39 USD
Prezzo netto per quantità da 112 pz - 1.86 USDPrezzo lordo per quantità da 112 pz - 2.26 USD
784 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
LQW15AW75NJ80D | Induttore: a filo; SMD; 0402; 75nH; 450mA; R: 0,61Ω; ±5%; LQW; 180mm
Induttore: a filo; SMD; 0402; 75nH; 450mA; R: 0,61Ω; ±5%; LQW; 180mm
Indicazione del produttore: LQW15AW75NJ80D
Produttore: MURATA
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.08 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.10 USD
Prezzo netto per quantità da 50000 pz - 0.07 USDPrezzo lordo per quantità da 50000 pz - 0.08 USD
Prezzo netto per quantità da 100000 pz - 0.06 USDPrezzo lordo per quantità da 100000 pz - 0.08 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 10 000)
Quantità minima possibile da ordinare: 10 000.
Molteplicità: 10 000.