+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Il condensatore è uno dei componenti elettronici passivi base. Il suo compito è quello di immagazzinare energia in un campo elettrico. La quantità di energia immagazzinata viene definita dalla capacità del condensatore, espressa in Farad (F). Capacità nell'ordine di un Farad non sono molto comuni; i classici condensatori presentano capacità dell'ordine di micro (μ), nano (n), pico (p) Farad.
Il secondo parametro base del condensatore, oltre alla capacità, è la sua tensione massima di esercizio. Per via della sua struttura, il condensatore è suscettibile al fenomeno delle cosiddette scariche disruptive. Pertanto, ogni condensatore dispone di un parametro che determina la tensione massima che può essere presente tra i piedini. Dopo il suo superamento può avere luogo la perforazione del condensatore, con un conseguente cortocircuito.
I condensatori sono realizzati con due conduttori (armature del condensatore) separati da uno strato di dielettrico non conduttivo. Questo strato può essere costituito da un qualsiasi materiale isolante come ad es. aria, plastica, ceramica, carta. Il funzionamento del condensatore si basa sulla legge di Coulomb. In base a questa legge le cariche presenti sulle armature del condensatore interagiscono tra loro. Le cariche con lo stesso segno si respingono, mentre le cariche di segno opposto si attraggono. Il risultato di questo fenomeno è la comparsa sulle armature del condensatore di cariche di segno opposto. Il loro numero su entrambe le armature è identico. Grazie al dielettrico presente tra le armature, lo spostamento delle cariche è impossibile, ciò causa la formazione di un campo elettrico.
Esistono molti tipi di condensatori presenti sul mercato, non di rado si tratta di soluzioni destinate ad applicazioni specifiche. Alcuni dei condensatori disponibili nell'offerta della TME sono stati descritti di seguito. Condensatori ceramici e MLCC - sono tra i componenti elettronici più comuni. È interessante notare che la loro produzione è pari a circa un trilione di pezzi l'anno. I condensatori ceramici devono il loro nome alla ceramica utilizzata come materiale isolante. Un sottotipo dei classici condensatori ceramici è costituito dai condensatori MLCC (Multi-layer ceramic capacitors). Per MLCC si intende un condensatore ceramico realizzato con un processo multistrato. I condensatori ceramici non presentano una polarità specifica, grazie a questa caratteristica possono essere utilizzati nei circuiti AC, sono disponibili in versione THT (montaggio a foro passante) e SMD (montaggio superficiale).
Condensatori elettrolitici - il secondo tipo più comune di condensatori è costituito dai condensatori elettrolitici. Grazie all'utilizzo dell'elettrolita, questi componenti presentano capacità molto più elevate rispetto ai condensatori ceramici. Quasi tutti richiedono una polarizzazione appropriata, un posizionamento errato del condensatore nel circuito può persino causare la sua esplosione. Questi condensatori sono disponibili anche nelle versioni THT e SMD.
Trimmer – non è altro che un condensatore variabile, chiamato anche condensatore regolabile o di sintonia. Come si può comprendere dal nome, la capacità di un condensatore simile può essere modificata liberamente. Con i trimmer possiamo avere a che fare nei vecchi progetti radiofonici. Nell'offerta della TME sono presenti diversi moderni trimmer SMD.
Supercondensatori - sono una variazione dei condensatori elettrolitici, possono immagazzinare enormi quantità di energia. Grazie alla speciale struttura consentono il raggiungimento di capacità fino a 3kF. In pratica, possiamo dire che i supercondensatori combinano le caratteristiche dei classici condensatori e delle batterie. Il loro incredibile vantaggio è la velocità di carica.
Magazzino: