+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Il diodo è probabilmente il più vecchio tra i componenti a semiconduttore. Differenti tipi di diodi vengono utilizzati per raddrizzare la tensione, limitarne il valore, commutare circuiti di corrente, rilevare e mescolare segnali. Tipi speciali di diodi, come il diodo a tunnel o il diodo capacitivo, vengono utilizzati nei generatori a microonde o nei circuiti di sintonizzazione radio.
La suddivisione base dei diodi comprende gruppi funzionali, in cui i sottogruppi devono ancora essere distinti per tipo di alloggiamento, metodo di montaggio, potenza massima dissipata (incluso il dissipatore di calore) e altro ancora. Tra questi inoltre è possibile trovare gruppi di diodi inseriti in un unico alloggiamento (moduli a diodi), o collegati in modo speciale, come ad es. i ponti raddrizzatore di Graetz o 8 diodi di protezione con catodo o anodo comune, utilizzati come protezione nei bus dati a 8\bit.
Durante la scelta del diodo adatto per l'applicazione è necessario prestare attenzione a una serie di parametri, non solo elettrici, ma anche meccanici. Tuttavia ciò non può essere fatto non tenendo conto della sua applicazione, poiché a seconda del tipo di diodo, i suoi diversi parametri assumono un significato dominante. Ad esempio per un diodo raddrizzatore i parametri chiave saranno: corrente di conduzione costante massima, tensione inversa massima costante, tensione di soglia (chiamata anche tensione di conduzione) alla corrente di conduzione massima, corrente inversa alla tensione inversa massima, potenza dissipata, temperatura ammissibile della giunzione. D'altra parte il diodo Zener può essere utilizzato per stabilizzare la tensione o limitare le sovratensioni, questi parametri avranno un significato diverso. La tensione di soglia nella maggior parte delle applicazioni non sarà più così importante, poiché questo diodo opera principalmente con polarizzazione inversa. Tuttavia saranno importanti la tensione di breakdown e la sua tolleranza; in quanto da questo tipo di diodo si esige una stabilizzazione accurata della tensione in direzione inversa. Anche la corrente di conduzione viene trattata in modo diverso, poiché principalmente si tratta di corrente nella direzione inversa, che nel diodo raddrizzatore dovrebbe essere quanto più piccola possibile, e anche nel diodo Zener; tuttavia una volta raggiunta la tensione di breakdown, la resistenza dinamica del diodo dovrebbe essere il più bassa possibile. Si prevede inoltre che la transizione allo stato di breakdown della giunzione abbia carattere violento, a valanga; a differenza del diodo raddrizzatore, in cui le caratteristiche di breakdown sono lievi e possono assicurare una maggiore durevolezza del diodo.
Allo stesso modo bisogna analizzare i restanti tipi di diodi che presentano caratteristiche specifiche, legate alla loro applicazione. Altri parametri come la frequenza di commutazione, la capacità della giunzione acquisiscono maggiore importanza. Ciò ha particolare importanza per i diodi utilizzati nei circuiti ad alta frequenza come miscelatori, generatori di alte frequenze, rilevatori e altri. Pertanto sarà sbagliato partire dal presupposto che tutti i diodi siano uguali, e che un diodo scelto solo in base alla corrente di conduzione e alla tensione di breakdown assolva alla sua funzione in qualsiasi applicazione.
In base alla funzione del diodo, questi componenti possono essere suddivisi in: diodi universali (bassa corrente di conduzione, tensione inversa bassa o media, elevata frequenza operativa), diodi raddrizzatori (elevata tensione inversa, elevata corrente di conduzione, bassa frequenza operativa), diodi di commutazione (switching; breve tempo di commutazione in caso di inversione di polarizzazione, diodi capacitivi (varicap, varactor; capacità variabile controllata tramite la tensione), diodi a microonde (tunnel, Gunn, di recupero; per il raddrizzamento, la generazione e l'amplificazione di forme d'onda elettriche nella banda delle microonde), diodi Zener (per la stabilizzazione della tensione), diodi valanga e transile (protezione contro le sovratensioni). Alcuni diodi vengono offerti nella versione in "vetro passivato" - un piccolo strato di vetro utilizzato per fissare la giunzione P-N che migliora le caratteristiche elettriche, riducendo la corrente di dispersione e aumentando la resistenza al breakdown.
Magazzino: