+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
I cavi sono elementi di un circuito, utilizzati per condurre corrente o segnali lungo un percorso specifico. L'elemento più importante della loro struttura è costituito da un conduttore in forma monofilare o multifilare, realizzato in materiale tale da condurre bene l'elettricità, - il più delle volte il rame. Spesso questo è rivestito con una guaina isolante realizzate in materie plastiche. Inoltre è possibile ordinare senza problemi i singoli conduttori. In termini di struttura, i cavi possono essere suddivisi in unipolari e multipolari. Quest'ultimo tipo può essere disponibile in forma schermata o non schermata. Più importante, tuttavia, sarà la suddivisione in funzione delle loro applicazioni, in base a molti altri parametri. Pertanto, sono disponibili ad es. cavi di alimentazione, misurazione, ma anche destinati alla trasmissione di dati, audio-video o telefonici. Un gruppo separato sarà costituito dai cavi resistenti alle alte temperature. Dal punto di vista dell'utente finale, l'informazione più importante è come vengono utilizzati i loro cavi, come nel caso dei tipi più noti - HDMI, DVI, USB, computer, di alimentazione, ecc.
Nell'assortimento della TME sono presenti molti tipi di cavi e conduttori. Nella scelta del prodotto giusto può risultare utile una serie di possibilità di filtraggio dei risultati nelle singole categorie, in base al tipo di cavo o conduttore, come ad es. il materiale della guaina isolante utilizzato nel cavo, la sua struttura, il tipo di conduttore o cavo. Inoltre, per i cavi, è disponibile anche il filtraggio in base alla lunghezza, al tipo di dispositivo e alla versione. L'offerta comprende anche accessori per cavi, che consentono una loro comoda conduzione, assemblaggio, marcatura e protezione.
Magazzino: