+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) è una tecnologia di fabbricazione dei circuiti integrati basata sull’impiego di transistor a effetto di campo complementari di tipo pMOS e nMOS. La struttura CMOS sfrutta le proprietà dell’ossido di metallo come strato isolante nei transistor MOSFET, permettendo la realizzazione di circuiti caratterizzati da un consumo di energia estremamente ridotto in stato statico e da un’elevata densità di integrazione. Grazie a queste caratteristiche, la tecnologia CMOS si è affermata come standard dominante nella produzione di microprocessori, memorie, circuiti logici digitali e convertitori analogico-digitali.
Nella configurazione CMOS, i due tipi di transistor sono collegati in modo tale che solo uno conduca alla volta, minimizzando così il flusso di corrente in stato stazionario e riducendo al minimo le perdite di energia. Il principale vantaggio di questa tecnologia è la possibilità di operare ad alta velocità mantenendo un basso consumo energetico, qualità essenziale nella progettazione di dispositivi mobili, sensori e sistemi embedded. Questa caratteristica rende i circuiti CMOS particolarmente adatti per applicazioni in cui è cruciale la lunga durata della batteria.
Oltre all’impiego nella logica digitale, la tecnologia CMOS trova ampio utilizzo anche nei circuiti analogici e misti, tra cui fotocamere digitali, sensori d’immagine e convertitori di segnale. Il suo sviluppo è strettamente legato alla miniaturizzazione dei componenti semiconduttori e ai progressi nella fotolitografia, che consentono la realizzazione di strutture integrate sempre più avanzate e complesse, garantendo al contempo elevata affidabilità e bassi costi di produzione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.