+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Decibel (dB) è un’unità logaritmica utilizzata per esprimere il rapporto tra due valori della stessa grandezza fisica, generalmente potenza, tensione, intensità sonora o livello di segnale. Si tratta di una scala relativa, il che significa che non si riferisce a valori assoluti, ma a una proporzione tra due quantità. Il valore in decibel si calcola mediante il logaritmo in base dieci, consentendo una rappresentazione compatta e leggibile di ampie variazioni di ampiezza.
Nell’ingegneria elettrica e nell’acustica, il decibel facilita l’analisi di fenomeni in cui le variazioni sono non lineari o difficili da esprimere con unità lineari. È utile per confrontare livelli di segnale nei circuiti elettronici, qualità delle trasmissioni dati, attenuazioni nei percorsi di segnale o rendimento degli amplificatori. Per grandezze legate all’energia, come la potenza, una variazione di 3 dB corrisponde a un cambiamento di circa il doppio, mentre per tensione o intensità, una variazione di 6 dB rappresenta lo stesso rapporto.
Nel campo dell’acustica, il decibel è usato per descrivere l’intensità del suono percepito dall’orecchio umano e si riferisce a un livello di riferimento convenzionale, permettendo una valutazione precisa del rumore, dei segnali audio o della qualità acustica degli ambienti. Sebbene il decibel non faccia parte del Sistema Internazionale (SI), è ampiamente accettato e utilizzato nella pratica tecnica, sia nelle misurazioni di laboratorio che nella documentazione di dispositivi elettronici e sistemi di comunicazione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.