+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Dielettrico - definizione

Dielettrico è un materiale che conduce molto debolmente la corrente elettrica, ma che è in grado di immagazzinare cariche elettriche in presenza di un campo elettrostatico. È caratterizzato da un’elevatissima resistività e da una bassa concentrazione di portatori di carica liberi, il che significa che, in condizioni normali, non vi è passaggio di corrente. Le proprietà dielettriche derivano dalla struttura atomica del materiale e dalla capacità delle molecole di polarizzarsi sotto l’influenza di un campo elettrico esterno, generando dipoli interni.

Nei sistemi tecnici, i dielettrici svolgono la funzione di isolanti, separando elementi conduttivi e impedendo il flusso indesiderato di corrente. Sono particolarmente importanti nella costruzione dei condensatori, dove il materiale dielettrico posto tra le armature aumenta la capacità di accumulo dell’energia elettrica. Le prestazioni dei componenti elettronici, dei cavi, dei sistemi ad alta tensione e dei dispositivi a microonde dipendono da proprietà come la costante dielettrica, la rigidità dielettrica e il fattore di perdita.

I dielettrici possono essere naturali o sintetici e si presentano in vari stati fisici – solidi, liquidi o gassosi. La scelta del materiale appropriato dipende dai requisiti applicativi, come l’intervallo di temperatura di esercizio, la resistenza chimica, la durata nel tempo o l’influenza della frequenza del segnale. Nelle tecnologie elettroniche avanzate, i dielettrici rivestono un ruolo cruciale nella miniaturizzazione e nell’aumento delle prestazioni dei circuiti integrati, così come nella protezione dei circuiti contro i fenomeni di scarica elettrica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE