+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Ferromagnete - definizione

Ferromagnete è un materiale caratterizzato dalla capacità di essere magnetizzato in modo permanente, grazie all’ordinamento dei momenti magnetici atomici nella sua struttura. Al di sotto di una determinata temperatura, detta temperatura di Curie, questi momenti si allineano spontaneamente in modo parallelo, formando regioni chiamate domini magnetici. Sotto l’influenza di un campo magnetico esterno, i domini cambiano orientamento, provocando un aumento della magnetizzazione complessiva del materiale. Dopo la rimozione del campo, molti domini mantengono il proprio orientamento, generando un magnetismo residuo persistente.

Il ferromagnetismo è un fenomeno di natura quantistica, dovuto alle interazioni di scambio tra elettroni, che fanno sì che i loro spin si orientino nella stessa direzione. Questo stato ordinato è energeticamente favorevole e porta alla formazione di un campo magnetico stabile. I ferromagneti presentano un’elevata permeabilità magnetica e una grande suscettibilità magnetica, il che significa che si magnetizzano facilmente e sono in grado di amplificare il campo magnetico circostante.

Tra i ferromagneti più noti si trovano il ferro, il cobalto, il nichel, le loro leghe e alcuni composti chimici. Questi materiali sono ampiamente utilizzati nella tecnologia, in particolare nella costruzione di elettromagneti, trasformatori, motori elettrici e supporti di memorizzazione. Nell’ingegneria dei materiali, rivestono grande importanza anche le proprietà di isteresi magnetica dei ferromagneti, che descrivono il comportamento del materiale durante variazioni cicliche del campo magnetico. La conoscenza di tali caratteristiche consente di ottimizzare la scelta dei materiali per applicazioni specifiche, come nuclei magnetici ad alta efficienza energetica, sensori di campo o elementi di memoria magnetica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE