+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Ferrite è un gruppo di materiali ceramici con proprietà ferromagnetiche, costituiti principalmente da ossidi metallici come ferro, manganese, zinco, nichel o cobalto. Si caratterizzano per una struttura cristallina di tipo spinello o granato, in cui i cationi metallici sono ordinatamente disposti all’interno di una rete ossidica. Grazie a questa struttura, le ferriti presentano forti proprietà magnetiche combinate con una resistività elettrica molto elevata, il che riduce significativamente le perdite dovute a correnti parassite nelle applicazioni ad alta frequenza.
Le ferriti si magnetizzano in modo analogo ai materiali ferromagnetici convenzionali, ma le loro peculiarità derivano dalla natura ceramica e dal meccanismo di conduzione. La scarsa conducibilità le rende ideali per l’impiego in dispositivi operanti nel campo delle radiofrequenze e delle microonde. Per le loro caratteristiche, le ferriti sono utilizzate nei nuclei di trasformatori impulsivi, induttori, filtri elettromagnetici, antenne e assorbitori di onde radio.
A seconda della composizione chimica e delle condizioni di produzione, le proprietà magnetiche delle ferriti possono essere adattate a differenti applicazioni – dalle ferriti morbide, a bassa coercitività e minime perdite magnetiche, alle ferriti dure impiegate nella fabbricazione di magneti permanenti. Il controllo della composizione e della microstruttura consente inoltre di regolarne la permeabilità magnetica, le perdite e il comportamento in funzione della frequenza. Nell’ingegneria elettronica, la ferrite rappresenta un materiale fondamentale che combina proprietà magnetiche e dielettriche in modo vantaggioso per il funzionamento in ambienti ad alta frequenza e condizioni operative variabili.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.