+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Impulso è un segnale breve di durata definita, caratterizzato da un rapido aumento e diminuzione del valore di una grandezza fisica, come tensione, corrente, pressione o intensità luminosa. Nell’elettronica e nella teoria dei segnali, un impulso rappresenta una variazione improvvisa del segnale nel tempo, solitamente sotto forma di un singolo picco o di una breve sequenza, utilizzata per trasmettere informazioni, avviare eventi o sincronizzare processi nei circuiti digitali e analogici.
I parametri di un impulso, come la durata, l’ampiezza, il tempo di salita e discesa e la frequenza di ripetizione, determinano le sue proprietà funzionali e l’influenza sul sistema. Nei circuiti digitali, gli impulsi sono impiegati come elementi fondamentali per rappresentare stati logici e vengono usati per trasmettere dati, scandire i segnali di clock o generare segnali di controllo. Nella tecnica analogica, un impulso può innescare reazioni dinamiche nei circuiti, come l’eccitazione di oscillazioni, la risposta dei filtri o l’attivazione di funzioni di misura.
Dal punto di vista matematico, un impulso è spesso descritto mediante la funzione di Dirac, che idealizza un segnale unitario infinitamente breve e intenso. Nei sistemi tecnici reali, tuttavia, un impulso ha durata finita e una forma determinata, dipendente dalle caratteristiche della sorgente e del mezzo di trasmissione. Nei sistemi di misura, gli impulsi consentono di analizzare risposte temporali, effettuare analisi dinamiche e rilevare eventi di brevissima durata.
Gli impulsi trovano ampio impiego nelle telecomunicazioni, nell’elettronica, nell’automazione, in medicina, nei radar e nelle tecniche di imaging, dove la loro generazione e elaborazione precisa permette di sviluppare sistemi avanzati per la diagnostica, la misura e il controllo. Nelle tecnologie moderne, gli impulsi costituiscono anche la base di funzionamento di circuiti impulsivi, convertitori, sistemi digitali e dispositivi ad alta risoluzione temporale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.