+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Interferenza elettromagnetica (EMI) è un fenomeno che consiste nel disturbo del funzionamento di dispositivi elettronici o di sistemi di trasmissione del segnale causato da radiazioni elettromagnetiche indesiderate provenienti da altre sorgenti. L’EMI può manifestarsi in forma condotta, quando le interferenze si propagano attraverso cavi o linee di alimentazione, oppure irradiata, quando si diffondono sotto forma di onde nello spazio. Tali disturbi possono essere generati sia da fonti naturali, come i fulmini, sia da fonti artificiali, come motori, alimentatori switching, relè o trasmettitori radio.
Il fenomeno dell’interferenza elettromagnetica è particolarmente rilevante nella progettazione di circuiti elettronici e sistemi di telecomunicazione, poiché può provocare errori di trasmissione, malfunzionamenti dei dispositivi, perdita di dati o l’interruzione totale del funzionamento del sistema. La sensibilità all’EMI dipende dal tipo e dalla struttura del circuito, dal livello di schermatura, dalla disposizione dei cavi e dall’efficacia dei filtri contro i disturbi.
Per minimizzare l’impatto dell’EMI si adottano varie misure tecniche, come la schermatura elettromagnetica, il filtraggio dei segnali, l’isolamento galvanico, l’uso di cavi a coppie ritorte nei segnali di bassa potenza e il rispetto delle regole di compatibilità elettromagnetica (EMC). Nella pratica ingegneristica l’EMI viene analizzata sia dal punto di vista delle emissioni generate da un dispositivo, sia della sua immunità ai disturbi provenienti dall’esterno. Normative internazionali ed europee, come IEC, CISPR o EN, definiscono i livelli massimi ammessi di emissione e i requisiti di prova per diverse classi di dispositivi elettronici e sistemi industriali. L’interferenza elettromagnetica rappresenta uno degli aspetti fondamentali per garantire l’affidabilità e la sicurezza dei moderni sistemi elettronici, in particolare in ambienti ad alta densità di apparecchiature elettroniche.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.