+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) è un dispositivo che emette radiazione elettromagnetica, solitamente nel campo della luce visibile, infrarossa o ultravioletta, con un elevatissimo grado di coerenza temporale e spaziale. Il suo principio di funzionamento si basa sul fenomeno dell’emissione stimolata, in cui fotoni incidenti su atomi o molecole eccitati provocano la loro diseccitazione e l’emissione di ulteriori fotoni aventi fase, direzione, frequenza e polarizzazione identiche. Questo processo genera un fascio di luce con caratteristiche uniche, non riscontrabili nelle sorgenti luminose convenzionali.
Il sistema base di un laser è costituito da un mezzo attivo, in cui avviene l’emissione della radiazione, da una sorgente di energia di pompaggio e da un risonatore ottico che consente le riflessioni multiple e l’amplificazione del segnale. Il mezzo attivo può essere un solido, un gas, un liquido o un semiconduttore, e la sua natura determina le proprietà della radiazione generata. Una condizione fondamentale per il funzionamento del laser è il raggiungimento dell’inversione di popolazione, cioè una condizione in cui il numero di atomi nello stato eccitato supera quello nello stato fondamentale.
Le caratteristiche del fascio laser, come l’elevata intensità, la stretta larghezza spettrale, la bassa divergenza angolare e la capacità di focalizzazione precisa, rendono i laser strumenti fondamentali in numerosi ambiti scientifici e tecnologici. In elettronica e nell’industria vengono utilizzati per il taglio, la marcatura, la saldatura e la lavorazione di materiali con estrema precisione. Nelle telecomunicazioni fungono da sorgenti luminose nei sistemi in fibra ottica. In campo medico trovano applicazione nella diagnostica, nella chirurgia e nella terapia, mentre nelle scienze naturali sono impiegati in spettroscopia, olografia e misurazioni di distanza.
Le applicazioni dei laser si basano sulla possibilità di controllare con precisione i parametri della radiazione, e il loro sviluppo tecnologico ha portato alla realizzazione di numerose tipologie di dispositivi, che si differenziano per lunghezza d’onda, potenza e modalità di funzionamento, dai laser impulsati a quelli continui e ad impulsi ultracorti.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.