+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Latenza è un termine tecnico che indica il ritardo temporale tra il momento in cui si innesca un evento e quello in cui se ne osserva l’effetto reale all’interno di un sistema tecnologico, informatico o di trasmissione. Nel contesto dell’elaborazione dati, la latenza si riferisce al tempo che intercorre tra l’invio di un segnale, una richiesta o un’informazione e la reazione del sistema o la consegna del risultato. L’unità di misura della latenza è solitamente il millisecondo (ms) o il microsecondo (µs), a seconda della natura dell’applicazione e della precisione richiesta.
Nei sistemi informatici, la latenza si manifesta a diversi livelli – dall’accesso alla memoria operativa, al ciclo di elaborazione delle istruzioni nel processore, fino alla trasmissione dei dati in reti locali e globali. Un’elevata latenza può ridurre significativamente le prestazioni del sistema, causando ritardi nella risposta dell’interfaccia, nella trasmissione di audio e video, nella sincronizzazione dei dispositivi o nella consegna dei pacchetti dati in rete. Nelle applicazioni in tempo reale, come il controllo di macchinari, la comunicazione vocale o i giochi online, un basso livello di latenza è essenziale per garantire fluidità e correttezza del funzionamento.
La latenza è distinta dalla larghezza di banda, che misura la quantità di dati trasferiti per unità di tempo, mentre la latenza descrive quanto rapidamente i dati iniziano ad arrivare dopo essere stati inviati. Può essere costante o variabile, e le sue cause possono risiedere nelle caratteristiche fisiche del mezzo trasmissivo, nei ritardi software, nel buffering, nell’elaborazione dei protocolli o nella congestione del sistema. Nell’ingegneria dei sistemi elettronici e informatici, una definizione precisa della latenza consente l’ottimizzazione degli algoritmi, delle architetture hardware e della topologia di rete.
La misurazione e l’analisi della latenza sono fondamentali per la diagnostica delle prestazioni e per la verifica della conformità dei sistemi ai requisiti tecnici, in particolare negli ambienti critici, dove ogni millisecondo può influenzare la qualità dei servizi, la sicurezza operativa o l’efficienza complessiva.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.