+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

LiDAR (Light Detection and Ranging) - definizione

LiDAR (Light Detection and Ranging) è una tecnologia di telerilevamento per la misurazione delle distanze e la modellazione tridimensionale dello spazio, basata sull’analisi del tempo di ritorno degli impulsi di luce laser riflessi da superfici o oggetti. Il principio di funzionamento si fonda sull’emissione di brevi impulsi laser in direzione della superficie da rilevare e sulla misurazione del tempo necessario affinché il segnale rifletta e ritorni al sensore. Da questo tempo di volo viene calcolata con elevata precisione la distanza, permettendo la generazione di una rappresentazione tridimensionale dell’ambiente.

Un sistema LiDAR è composto da un trasmettitore che genera gli impulsi laser, un ricevitore ottico e circuiti elettronici per la sincronizzazione e l’elaborazione dei dati. A differenza delle tecnologie radar che utilizzano onde radio, il LiDAR impiega luce – tipicamente nel vicino infrarosso – offrendo così una risoluzione spaziale molto più elevata. I dispositivi LiDAR possono essere installati su piattaforme aeree, veicoli terrestri, droni o utilizzati in postazioni fisse per rilievi topografici.

La tecnologia LiDAR trova applicazione in numerosi ambiti – dalla cartografia e geomatica, all’ingegneria civile, archeologia, gestione forestale, fino ai sistemi autonomi, alla sicurezza e all’industria automobilistica. In quest’ultima, rappresenta una delle soluzioni fondamentali per la mappatura dell’ambiente circostante in tempo reale, supportando i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e i veicoli autonomi. In geodesia consente di generare modelli digitali del terreno e delle superfici con estrema precisione, anche in aree difficilmente accessibili o ricoperte da vegetazione.

L’elevata risoluzione dei rilievi e la capacità di operare in condizioni ambientali diverse rendono il LiDAR uno strumento chiave per l’analisi spaziale e l’automazione dei processi di percezione ambientale. I dati prodotti dai sistemi LiDAR vengono elaborati tramite algoritmi avanzati, come il riconoscimento degli oggetti, la segmentazione o la generazione di nuvole di punti, e possono essere integrati con sistemi informativi geografici, modellazione 3D e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Sensori LIDAR

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE