+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI) è un sistema standardizzato e universalmente adottato di unità di misura, sviluppato per garantire la coerenza delle misurazioni scientifiche, tecniche e commerciali a livello globale. È stato istituito nel 1960 dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM) come forma moderna del sistema metrico, basata su sette unità fondamentali dalle quali derivano tutte le altre unità secondarie. Il sistema SI è gestito dal Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), responsabile del suo sviluppo, standardizzazione e implementazione.
Le unità fondamentali del sistema SI sono: metro (lunghezza), chilogrammo (massa), secondo (tempo), ampere (intensità di corrente elettrica), kelvin (temperatura termodinamica), mole (quantità di sostanza) e candela (intensità luminosa). Ciascuna di queste unità è definita sulla base di costanti fisiche invariabili, come la velocità della luce nel vuoto, la costante di Planck o il numero di Avogadro, garantendo precisione e riproducibilità indipendentemente da luogo e tempo della misurazione.
Il sistema SI costituisce il fondamento della metrologia, la scienza della misurazione, ed è adottato ufficialmente nella maggior parte dei paesi del mondo. Il suo obiettivo è eliminare le ambiguità, semplificare i calcoli e consentire lo scambio fluido di informazioni e dati di misura tra diverse discipline scientifiche, settori industriali e amministrativi. All’interno del sistema SI è consentito l’uso di prefissi decimali, come kilo-, mega-, milli-, micro-, che facilitano l’espressione di grandezze molto grandi o molto piccole.
L’approccio moderno al sistema SI prevede una piena coerenza con la fisica fondamentale e l’utilizzo di definizioni basate su costanti naturali, rendendolo uno strumento di misura universale sia per condizioni di laboratorio sia per applicazioni pratiche nell’ingegneria e nell’industria quotidiana. L’uniformità del sistema di unità favorisce il progresso tecnologico, la cooperazione scientifica globale e lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.