+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Ohm (Ω) è l’unità di misura della resistenza elettrica nel Sistema Internazionale, utilizzata per esprimere la capacità di un componente di un circuito di opporsi al passaggio della corrente elettrica sotto l’effetto di una tensione applicata. Una resistenza elettrica di un ohm si verifica quando attraverso un conduttore fluisce una corrente di un ampere sotto una tensione di un volt. In base alla legge di Ohm, la resistenza è definita come il rapporto tra la tensione e la corrente, e rappresenta una grandezza fondamentale nell’analisi dei circuiti elettrici.
L’unità prende il nome dal fisico tedesco Georg Simon Ohm, che nel XIX secolo formulò relazioni empiriche sul comportamento dei conduttori elettrici. In ambito ingegneristico, la resistenza viene espressa non solo in ohm, ma anche in multipli e sottomultipli come kiloohm (kΩ), megaohm (MΩ) o milliohm (mΩ), a seconda delle esigenze del circuito analizzato e del valore della resistenza in gioco.
La resistenza elettrica è una grandezza scalare che dipende dalle proprietà del materiale, dalla sua geometria e dalla temperatura. Nei conduttori metallici la resistenza aumenta all’aumentare della temperatura, mentre nei semiconduttori e nei materiali non lineari questa relazione può essere più complessa. La resistenza influenza direttamente le perdite di potenza sotto forma di calore, un aspetto critico da considerare nella progettazione di circuiti elettronici ed energetici.
L’ohm svolge anche un ruolo essenziale nelle misure elettriche, nella diagnostica e nella regolazione dei parametri operativi dei dispositivi elettronici. Nelle applicazioni pratiche, come l’elettronica di consumo, i sistemi di alimentazione e l’automazione industriale, la misurazione della resistenza permette di valutare lo stato tecnico dei componenti, controllare la continuità dei circuiti e analizzare le proprietà dei materiali conduttori e isolanti. Grazie alla sua universalità e alla definizione precisa, l’ohm è una delle unità fisiche fondamentali dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.