+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Capacità - definizione

Capacità è una grandezza fisica che descrive l’abilità di un sistema nel trattenere carica elettrica quando è sottoposto a una tensione. In elettrotecnica ed elettronica, il termine si riferisce principalmente alla proprietà dei condensatori, che immagazzinano energia all’interno di un campo elettrico generato tra due armature conduttrici separate da un dielettrico. La capacità indica quanta carica può essere accumulata su tali armature per ogni volt di differenza di potenziale tra di esse, ed è espressa in farad (F).

Dal punto di vista matematico, la capacità (C) è definita come il rapporto tra la carica elettrica (Q) e la tensione (U), il che significa che una capacità maggiore consente di immagazzinare una quantità superiore di carica per lo stesso valore di tensione. Nella pratica, si utilizzano frequentemente sottomultipli come microfarad, nanofarad e picofarad, poiché un farad rappresenta un valore molto elevato rispetto alle necessità comuni dei circuiti elettronici. La capacità dipende dalla geometria dei conduttori, dal tipo e dallo spessore del dielettrico e dalle proprietà fisiche dei materiali utilizzati.

La capacità svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di filtri, oscillatori, convertitori di tensione, memorie elettroniche, sistemi di trasmissione del segnale e dispositivi di protezione contro sovratensioni. Nei circuiti in corrente alternata, influisce sulla reattanza capacitiva, cioè sulla resistenza opposta alle variazioni di tensione, sfruttata nella regolazione delle caratteristiche di frequenza e fase dei segnali. Il fenomeno della capacità si manifesta anche tra qualsiasi conduttore separato da un dielettrico, motivo per cui è rilevante nell’analisi dei parametri parassiti dei circuiti elettronici, i quali possono incidere sul corretto funzionamento dei dispositivi.

In un contesto fisico più ampio, la capacità elettrica può riguardare anche conduttori isolati rispetto all’ambiente circostante o sistemi distribuiti, in cui il campo elettrico e il potenziale si estendono nello spazio in modo complesso. Una comprensione approfondita del concetto di capacità è essenziale sia per la progettazione di circuiti elettronici, sia per l’analisi dei fenomeni elettromagnetici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE