+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Semiconduttore è un materiale con proprietà elettriche intermedie tra quelle di un conduttore e di un isolante, caratterizzato dalla capacità di condurre corrente in modo controllabile a seconda delle condizioni esterne, come temperatura, campo elettrico, illuminazione o drogaggio. La sua struttura cristallina presenta una banda di conduzione e una banda di valenza separate da un gap energetico, la cui ampiezza determina la facilità con cui gli elettroni possono saltare al livello energetico superiore e condurre corrente.
In condizioni pure, semiconduttori come il silicio o il germanio conducono pochissima corrente. Tuttavia, la loro conducibilità può essere drasticamente aumentata tramite il drogaggio, cioè l’introduzione di piccole quantità di atomi estranei. A seconda del tipo di impurità, si distinguono semiconduttori di tipo n, dove i portatori di carica sono elettroni, e di tipo p, dove la conduzione avviene per mezzo delle “lacune” lasciate dagli elettroni, dette anche “buchi”. L’interfaccia tra due zone drogate in modo opposto forma una giunzione p-n, che è alla base del funzionamento di numerosi componenti elettronici, tra cui diodi, transistor e circuiti integrati.
La possibilità di controllare in modo preciso le caratteristiche di conduzione fa dei semiconduttori il fondamento dell’elettronica moderna. Il loro comportamento è descritto dalla fisica dello stato solido e dalla teoria delle bande, che consentono di progettare strutture con funzioni logiche, di amplificazione, di commutazione o di emissione luminosa. Le tecnologie di fabbricazione comprendono processi epitassiali, litografici e chimici, che permettono la realizzazione di microstrutture con dimensioni nell’ordine dei nanometri.
I semiconduttori trovano impiego non solo nell’elettronica di consumo e industriale, ma anche nei sistemi optoelettronici, nel fotovoltaico, nei sensori, nelle comunicazioni wireless e nelle tecnologie quantistiche. Le loro proprietà possono essere ulteriormente modificate mediante radiazioni, pressione o campi magnetici, rendendoli materiali estremamente versatili per applicazioni scientifiche e tecnologiche avanzate.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.