+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Matrice logica programmabile (PLA, Programmable Logic Array) è un circuito integrato digitale progettato per implementare qualsiasi funzione logica booleana attraverso la programmazione personalizzata della sua struttura di connessioni interne. È costituito da due livelli logici principali: un array logico “AND” programmabile che genera i prodotti logici degli ingressi, seguito da un array “OR” programmabile che combina tali prodotti per ottenere le uscite desiderate. Questa architettura consente la realizzazione efficiente e flessibile di funzioni logiche complesse in applicazioni specifiche.
Il funzionamento della PLA si basa su interconnessioni programmabili tra i segnali di ingresso e le porte logiche. A seconda della tecnologia adottata, la programmazione può essere effettuata una sola volta (ad esempio tramite fusione di collegamenti) o ripetutamente, utilizzando memorie non volatili come EEPROM o soluzioni reprogrammabili. Questo permette di prototipare e realizzare circuiti logici personalizzati senza ricorrere a costosi ASIC (Application-Specific Integrated Circuits), risultando particolarmente utile in ambienti che richiedono una rapida riconfigurabilità e bassa complessità.
Dal punto di vista dell’ingegneria dei sistemi digitali, la PLA rappresenta una delle forme più elementari di logica programmabile, accanto a soluzioni come PAL (Programmable Array Logic), GAL (Generic Array Logic) e FPGA (Field-Programmable Gate Array). Rispetto a queste ultime, la PLA offre maggiore flessibilità nella definizione della logica ma una minore scalabilità, velocità inferiore e una capacità limitata di gestione di strutture logiche complesse, limitandone l’impiego a progetti con numero contenuto di ingressi e uscite.
Le PLA trovano applicazione in ambiti come l’istruzione, la progettazione di prototipi, i dispositivi embedded e i controllori personalizzati, dove è importante un’elevata adattabilità funzionale in un formato compatto. L’integrazione con ambienti di sviluppo basati su linguaggi di descrizione dell’hardware (HDL) come VHDL o Verilog permette la generazione automatica delle configurazioni della matrice, semplificando il processo di progettazione e consentendo la coesistenza con sistemi digitali più complessi.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.