+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Radiazione elettromagnetica è una forma di energia che si propaga nello spazio attraverso l'interazione dinamica di campi elettrici e magnetici tra loro perpendicolari e orientati ortogonalmente alla direzione di propagazione dell'onda. Le onde elettromagnetiche nascono dal moto accelerato delle cariche elettriche e, a differenza delle onde meccaniche, non richiedono un mezzo materiale per propagarsi – possono quindi diffondersi anche nel vuoto.
Questa radiazione copre un ampio spettro di frequenze: dalle onde radio, con lunghezze d’onda dell’ordine di chilometri, passando per le microonde, l’infrarosso, la luce visibile, l’ultravioletto, fino ai raggi X e gamma ad alta energia. Le principali differenze tra i vari tipi di radiazione elettromagnetica riguardano la lunghezza d’onda, la frequenza e l’energia quantica, fattori che determinano le modalità di interazione con la materia e le possibili applicazioni pratiche.
Dal punto di vista della fisica quantistica, la radiazione elettromagnetica presenta una doppia natura: può essere descritta sia come un’onda sia come un flusso di particelle chiamate fotoni, secondo il principio della dualità onda-particella. Il fotone è una particella elementare priva di massa, la cui energia è proporzionale alla frequenza della radiazione, secondo la relazione di Planck. Questa duplice interpretazione consente di descrivere il fenomeno mediante le equazioni ondulatorie di Maxwell o tramite modelli quantistici.
La radiazione elettromagnetica svolge un ruolo essenziale in natura e nella tecnologia. È vettore di informazioni, fonte di calore, strumento di diagnosi e base del funzionamento di sistemi di comunicazione, dispositivi ottici, radar e tecniche di imaging medico. L’interazione tra onde elettromagnetiche e materia dipende dalla struttura del materiale e dalla frequenza della radiazione, e può dar luogo a fenomeni di assorbimento, riflessione, rifrazione, diffrazione o ionizzazione, utilizzati in molteplici settori scientifici e ingegneristici.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.