+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Raddrizzatore - definizione

Raddrizzatore è un dispositivo elettronico o elettrico progettato per convertire la corrente alternata (AC) in corrente continua (DC), impiegato principalmente nei sistemi di alimentazione di dispositivi elettronici, nell’industria elettroenergetica e nell’automazione. Il suo funzionamento si basa sull’uso di componenti non lineari, in particolare dei diodi a semiconduttore, che consentono il passaggio della corrente in una sola direzione, bloccandola nel verso opposto. Questo meccanismo permette di eliminare le semionde negative del segnale sinusoidale e ottenere un flusso unidirezionale di cariche elettriche.

Nella sua forma più semplice, un raddrizzatore trasforma la tensione alternata in una corrente continua pulsante, che può essere successivamente livellata tramite componenti aggiuntivi come condensatori o induttori. Nei circuiti più complessi, ad esempio quelli con ponti a diodi (ponte di Graetz) o raddrizzatori polifase, si ottengono maggiori rendimenti, minori ondulazioni della tensione e una migliore compatibilità con differenti configurazioni di tensione in ingresso. Nei sistemi moderni vengono utilizzati anche raddrizzatori controllati, basati su tiristori o transistor, che permettono di regolare la tensione in uscita e integrarsi nei sistemi automatici di controllo.

I raddrizzatori svolgono un ruolo fondamentale in alimentatori switching, caricabatterie, convertitori di frequenza, gruppi di continuità (UPS), sistemi di trazione elettrica, azionamenti di motori in corrente continua e nei dispositivi per il trattamento dell’energia da fonti rinnovabili. La loro progettazione deve tenere conto non solo dell’efficienza della conversione, ma anche della resistenza ai sovraccarichi, delle interferenze elettromagnetiche, della generazione di armoniche e della conformità alle normative di sicurezza. Il corretto funzionamento di un raddrizzatore incide direttamente sulla stabilità e qualità dell’alimentazione, aspetto critico nei sistemi sensibili a disturbi di tensione e corrente.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE