+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
RAM (Random-Access Memory) è un tipo di memoria digitale che consente l’accesso diretto e libero a qualsiasi cella di dati in un tempo uniforme, indipendentemente dalla sua posizione fisica nella struttura della memoria. La RAM è un componente fondamentale dell’architettura dei computer e dei sistemi a microprocessore, svolgendo il ruolo di memoria operativa in cui vengono temporaneamente archiviati i dati e le istruzioni utilizzate dal processore durante l’esecuzione dei programmi.
Una caratteristica distintiva della RAM è la sua volatilità – i dati memorizzati vengono persi quando l’alimentazione viene interrotta, il che la distingue dalle memorie permanenti come ROM, dischi rigidi o memorie flash. Grazie all’elevata velocità di accesso e alla possibilità di lettura e scrittura ripetuta, la RAM svolge un ruolo chiave nell’assicurare la fluidità dell’elaborazione delle informazioni, l’efficienza del sistema operativo e l’esecuzione delle applicazioni. La sua capacità e velocità influiscono direttamente sulla capacità del computer di eseguire più operazioni contemporaneamente.
Esistono due principali tipi di memoria RAM: la DRAM (Dynamic RAM), in cui i dati sono memorizzati in condensatori che richiedono un aggiornamento periodico, e la SRAM (Static RAM), basata su flip-flop, che non richiede aggiornamento, ma è più veloce e costosa da produrre. La DRAM è comunemente utilizzata come memoria principale nei computer personali, mentre la SRAM è impiegata principalmente nella cache del processore, dove la velocità è cruciale.
I moduli RAM moderni, come la DDR (Double Data Rate), si presentano sotto forma di schede montate negli appositi slot della scheda madre e operano a una determinata frequenza di clock che ne determina la larghezza di banda. Questi standard evolvono verso una maggiore capacità, efficienza energetica e larghezza di banda, rispondendo alle crescenti esigenze dei moderni sistemi operativi, applicazioni multimediali e ambienti di calcolo. La RAM lavora a stretto contatto con gli altri componenti del computer, creando un ambiente dinamico per l’elaborazione dei dati in tempo reale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.