+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

RFID (Radio-Frequency Identification) - definizione

RFID (Radio-Frequency Identification) è una tecnologia di identificazione degli oggetti basata sulla comunicazione radio, che consente la lettura e la scrittura automatica dei dati memorizzati in speciali circuiti elettronici chiamati tag. Un sistema RFID si compone essenzialmente di tre elementi: un transponder contenente un microchip con antenna, un lettore che genera onde radio e un sistema di gestione dati. Grazie al funzionamento senza fili, l’RFID permette l’identificazione senza la necessità di contatto visivo o fisico tra tag e lettore.

Il principio di funzionamento si basa sull’emissione di onde radio da parte del lettore, che attivano il tag entro il campo di ricezione. Il tag risponde trasmettendo i dati memorizzati, che vengono ricevuti e interpretati dal sistema. A seconda dell’applicazione e delle funzionalità richieste, si utilizzano tag passivi, semi-attivi o attivi, che differiscono per fonte di alimentazione, portata e capacità comunicative. Le frequenze operative dei sistemi RFID sono generalmente in una delle tre bande: LF (Low Frequency), HF (High Frequency) o UHF (Ultra High Frequency), influenzando portata, velocità di trasmissione e resistenza alle interferenze.

L’RFID trova ampio impiego in logistica, gestione magazzino, commercio al dettaglio, trasporti, sanità, industria e controllo accessi. Permette di tracciare merci nella catena di fornitura, inventari automatici, monitoraggio di persone e veicoli, nonché la protezione dei prodotti dalla contraffazione. Rispetto ai codici a barre, l’RFID offre maggiore affidabilità, capacità di memorizzazione superiore e la possibilità di leggere simultaneamente più tag.

Dal punto di vista progettuale e operativo, sono rilevanti aspetti quali la sicurezza della trasmissione, la tutela della privacy, la compatibilità elettromagnetica e la conformità alle normative internazionali vigenti. Lo sviluppo tecnologico dell’RFID è caratterizzato dalla progressiva miniaturizzazione dei tag, dalla riduzione dei costi di produzione e dall’integrazione con altri sistemi di identificazione e con ambienti IoT (Internet of Things).

[Adesivi RFID](/it katalog/moduly-i-czytniki-rfid_113721/?params=2124:2038341_typ-modulu-komunikacyjnego:naklejka-rfid){.cs-btn-primary}

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE