+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
ROM (Read-Only Memory) è un tipo di memoria a semiconduttore non volatile, destinata a conservare dati che non cambiano durante il normale funzionamento del dispositivo. A differenza della RAM, la ROM mantiene le informazioni memorizzate anche dopo la disconnessione dell’alimentazione, rendendola particolarmente utile per l’archiviazione permanente del codice di avvio (firmware), tabelle di configurazione o procedure di sistema fondamentali.
Una caratteristica distintiva della ROM è la possibilità di sola lettura dei dati in condizioni operative standard. La scrittura nella ROM, se possibile, avviene esclusivamente durante il processo produttivo o tramite procedure e dispositivi speciali. Esistono però varianti di ROM che consentono una programmazione limitata: PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM) e EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). Queste versioni permettono la modifica del contenuto in condizioni specifiche, mantenendo la persistenza dei dati.
La ROM svolge un ruolo chiave nell’architettura di computer e dispositivi digitali, costituendo la base operativa di sistemi embedded, controller, BIOS e molti altri componenti. Grazie alla sua affidabilità e resistenza a modifiche accidentali del contenuto, garantisce la stabilità del sistema e la sicurezza del software critico. La struttura della ROM può essere basata su circuiti maskati (mask ROM), programmati durante la produzione, o su soluzioni più flessibili che consentono aggiornamenti software da parte dell’utente.
Dal punto di vista tecnico, la ROM è composta da una matrice di celle di memoria in cui la presenza o l’assenza di una connessione conduttiva corrisponde alla memorizzazione di un valore logico “1” o “0”. Le soluzioni moderne integrano la memoria ROM direttamente nei circuiti integrati, migliorando l’efficienza energetica e riducendo l’ingombro fisico dei dispositivi. La ROM è un elemento essenziale per sistemi che richiedono stabilità operativa e invariabilità dei dati indipendentemente dallo stato di alimentazione.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.