+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Segnale digitale - definizione

Segnale digitale è un segnale discreto nel tempo che assume un numero finito di livelli di valore, solitamente rappresentati in forma binaria, cioè come sequenze di zeri e uno. Costituisce il vettore fondamentale dell’informazione nei sistemi digitali, dove i dati sono elaborati, trasmessi e memorizzati come sequenze di simboli logici. A differenza del segnale analogico, che varia in modo continuo, il segnale digitale si caratterizza per variazioni a gradini in momenti temporali definiti, facilitando la sua analisi, elaborazione e la resistenza ai disturbi.

La rappresentazione del segnale digitale avviene solitamente tramite due livelli di tensione corrispondenti agli stati logici: basso (0) e alto (1). Questa forma consente un’interpretazione univoca del segnale anche in presenza di interferenze o variazioni dei parametri del canale di trasmissione. Per questo motivo, i segnali digitali sono ampiamente utilizzati in dispositivi elettronici, informatica, automazione e telecomunicazioni, costituendo la base del funzionamento di microprocessori, computer, dispositivi FPGA e della trasmissione dati nelle reti digitali.

Nei sistemi digitali, i dati sono elaborati mediante operazioni logiche, aritmetiche e sequenziali realizzate da circuiti digitali. Il segnale digitale può essere generato direttamente in forma digitale o derivare dalla conversione di un segnale analogico tramite convertitore analogico-digitale (ADC). In senso opposto, quando i dati digitali devono essere inviati a circuiti analogici, si utilizzano convertitori digitale-analogico (DAC). La frequenza di campionamento e la risoluzione dei convertitori determinano la precisione della rappresentazione del segnale analogico originale.

I segnali digitali consentono l’implementazione di algoritmi complessi di elaborazione, compressione e correzione degli errori, permettendo una trasmissione efficiente e affidabile delle informazioni. Grazie all’interpretazione univoca degli stati logici, sono molto più facili da replicare, memorizzare e proteggere rispetto ai segnali analogici, determinando così il loro ruolo predominante nei moderni sistemi tecnologici.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE