+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Larghezza di banda - definizione

Larghezza di banda è l’intervallo di frequenze entro il quale un segnale, un sistema di trasmissione o un componente elettronico trasferisce o elabora efficacemente l’energia. Il concetto si riferisce alla differenza tra la frequenza massima e quella minima in cui il livello del segnale rimane entro un intervallo prestabilito — tipicamente si considera il punto in cui l’ampiezza scende di 3 dB rispetto al valore massimo. Questa grandezza, espressa in hertz (Hz), rappresenta uno dei criteri fondamentali per valutare la capacità di un sistema di trasmettere fedelmente l’informazione.

Nel campo delle telecomunicazioni, la larghezza di banda determina la quantità di informazioni che possono essere trasmesse attraverso un canale in un’unità di tempo. Più ampio è il bandwidth, maggiore è la capacità e la possibilità di trasmettere segnali complessi o ad alta velocità. In elettronica, la larghezza di banda viene utilizzata per caratterizzare amplificatori, filtri, antenne o sistemi di misura, definendo l’intervallo di frequenze in cui un componente opera con efficacia adeguata.

Dal punto di vista della teoria dei segnali, una larghezza di banda limitata influisce sulla forma e sulla precisione della riproduzione di segnali complessi. Nei sistemi digitali, è direttamente correlata alla frequenza di campionamento e alla capacità di ricostruire segnali secondo il teorema di Nyquist. In ambito ingegneristico, è essenziale adattare la larghezza di banda alle caratteristiche del segnale, prevenire fenomeni di aliasing e limitare le interferenze provenienti da frequenze fuori banda.

Nei sistemi di trasmissione radio e via cavo, la larghezza di banda rappresenta una risorsa limitata soggetta a regolamentazioni legali e pianificazione delle frequenze. L’assegnazione delle bande di frequenza a specifiche applicazioni (ad esempio comunicazioni mobili, satellitari o radar) avviene in conformità con normative internazionali e nazionali. Una gestione efficiente della larghezza di banda è fondamentale per il funzionamento ottimale dei moderni sistemi di comunicazione e delle infrastrutture informative.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE