+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

USB (Universal Serial Bus) - definizione

USB (Universal Serial Bus) è un’interfaccia seriale universale sviluppata per unificare la comunicazione tra computer e dispositivi periferici. Questo standard consente la trasmissione di dati e l’alimentazione elettrica tra l’host (ad esempio un computer) e i dispositivi ad esso collegati, come tastiere, mouse, stampanti, videocamere, memorie di massa e smartphone. USB ha sostituito interfacce precedenti meno universali, offrendo un’installazione semplificata, il riconoscimento automatico dei dispositivi (plug and play) e la funzionalità hot-swap, cioè la possibilità di collegare e scollegare dispositivi senza spegnere il computer.

Lo standard USB ha subito numerose evoluzioni dalla sua introduzione negli anni ’90 del XX secolo. Le versioni successive (USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 e USB4) hanno introdotto significativi miglioramenti in termini di velocità di trasmissione dati, efficienza energetica e funzionalità. Le versioni più recenti offrono larghezze di banda fino a decine di gigabit al secondo, supportando applicazioni multimediali ad alta richiesta e l’alimentazione di dispositivi con elevato consumo energetico, inclusi notebook e monitor.

L’architettura USB si basa su una topologia a stella, in cui un host centrale comunica con molteplici dispositivi periferici tramite hub. L’interfaccia utilizza una modalità di trasmissione a pacchetti e presenta un protocollo di comunicazione flessibile, adattato a diverse classi di dispositivi. A livello fisico vengono impiegati vari tipi di connettori, tra cui i più diffusi sono USB-A, USB-B e USB-C – quest’ultimo consente il collegamento reversibile e integra funzionalità di dati, video e alimentazione.

USB non è solo uno standard cablato: nel suo ambito è stata sviluppata anche la tecnologia USB OTG (On-The-Go), che permette ai dispositivi di assumere sia il ruolo di host sia quello di client, senza la necessità di un computer. Grazie alla sua universalità e al continuo sviluppo tecnologico, USB è diventato uno degli standard di comunicazione più diffusi nell’elettronica di consumo, industriale e professionale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE