+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+320 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Giroscopio - definizione

Giroscopio è un dispositivo utilizzato per misurare e mantenere l’orientamento spaziale di un oggetto basandosi sul principio di conservazione del momento angolare. Il tradizionale giroscopio meccanico è composto da un rotore che ruota rapidamente, sospeso in un telaio che ne consente la libera rotazione attorno a uno o più assi. Quando il rotore è in movimento, il suo asse di rotazione mantiene una posizione costante rispetto allo spazio inerziale, permettendo così di rilevare variazioni di orientamento del dispositivo rispetto a questo punto di riferimento.

Il fenomeno della stabilità dell’asse di rotazione del giroscopio deriva dalle leggi fisiche che descrivono il momento d’inerzia e le forze che agiscono sui corpi rotanti. Quando si tenta di modificare la posizione dell’asse del rotore si manifesta un effetto chiamato precessione, che costituisce il principio di funzionamento dei giroscopi nei sistemi di navigazione e stabilizzazione. Le applicazioni moderne dei giroscopi spaziano dall’aviazione alla navigazione marittima e satellitare, fino alle tecnologie consumer come smartphone, droni e console di gioco.

Con l’avanzamento tecnologico sono stati sviluppati nuovi tipi di giroscopi privi di componenti meccanici. I giroscopi a fibra ottica (FOG) e quelli che utilizzano interferenza di onde luminose o vibrazioni di corpi solidi (MEMS – Micro-Electro-Mechanical Systems) permettono la miniaturizzazione e l’impiego in applicazioni che richiedono elevata precisione e resistenza alle interferenze meccaniche. I giroscopi MEMS sono particolarmente diffusi grazie al basso costo e alle dimensioni compatte, consentendo la loro integrazione con altri sensori in unità di misura inerziali (IMU – Inertial Measurement Unit).

Indipendentemente dalla tecnologia, la funzione principale del giroscopio rimane la misurazione della velocità angolare, fondamentale per determinare variazioni nella posizione spaziale e nella direzione del movimento. Questi dati sono essenziali nei sistemi autonomi, nella robotica, nella stabilizzazione delle immagini, nel controllo di missili e nella compensazione dei movimenti dei veicoli. Grazie alla capacità di operare indipendentemente da segnali esterni, i giroscopi sono componenti chiave nei sistemi inerziali.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE