+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
Database è un insieme strutturato di informazioni memorizzate in modo da poter essere ricercate in modo efficace, modifica e gestione. I dati in un database sono organizzati secondo una struttura logica e fisica definita, che consente di memorizzarli in modo coerente e integrato. Lo scopo principale della creazione di database è quello di fornire un facile accesso alle informazioni mantenendone l'integrità integrità, sistemi di sicurezza e riduzione al minimo della ridondanza.
I moderni database sono supportati da sistemi di gestione di database specializzati (DBMS - sistemi di gestione dei database), che consentono operazioni quali l'aggiunta, deleted, l'aggiornamento e il download di dati. La maggior parte dei moderni database è basata su un modello relazionale, in cui i dati sono memorizzati in tabelle collegate da relazioni logiche. Esistono anche modelli alternativi, come quello a documenti-basati su documenti, grafico, orientato agli oggetti-orientati ai documenti o a chiave-valore, che vengono utilizzati a seconda del tipo di dati da elaborare e dei requisiti dell'applicazione.
La struttura del database non comprende solo i dati, ma anche i metadati, cioè, informazioni che descrivono l'organizzazione e le relazioni tra gli elementi dei dati. Questo rende possibile la creazione di query in un linguaggio di interrogazione (di solito SQL - linguaggio di interrogazione strutturato), che consentono di effettuare operazioni precise sulle risorse informative senza dover conoscere i dettagli dell'implementazione.
Dal punto di vista dell'utente, un database è uno strumento che consente di recuperare le informazioni in modo rapido e-di informazioni senza errori, mentre dal punto di vista tecnologico è un sistema complesso che richiede un'adeguata progettazione, ottimizzazione, nonché di meccanismi di controllo degli accessi e di protezione contro la perdita di dati. Oggi, le basi di dati sono utilizzate in quasi tutti i settori della vita, dai sistemi aziendali e finanziari, alle applicazioni web, al controllo dei processi industriali.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.