+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Isteresi - definizione

L'isteresi è un fenomeno fisico in cui lo stato di un sistema dipende non solo dal valore attuale dello stimolo che agisce su di esso, ma anche dalla sua storia. In altre parole, la risposta del sistema non è determinata esclusivamente dalle condizioni attuali, ma tiene conto dei cambiamenti passati, con conseguenti ritardi o differenze nella risposta quando la direzione dello stimolo viene modificata. Una caratteristica dell'isteresi è la presenza di un anello di isteresi, visibile in un grafico della relazione tra la grandezza di controllo e la risposta del sistema.

Questo fenomeno si verifica in molti campi della tecnologia e della scienza, tra cui magnetismo, meccanica, elettronica, acustica e automazione. Nei materiali ferromagnetici, l'isteresi si manifesta nella dipendenza della magnetizzazione dall'intensità del campo magnetico - quando il campo viene rimosso, il materiale conserva parte della sua magnetizzazione, il che è alla base del funzionamento dei nuclei dei trasformatori, delle bobine o delle memorie magnetiche. Nel contesto della meccanica, riguarda, tra l'altro, la deformazione elastoplastica, in cui la deformazione di un corpo dipende dalle sollecitazioni precedenti.

Nei sistemi di controllo, l'isteresi viene talvolta introdotta deliberatamente come meccanismo di stabilizzazione per evitare che l'uscita commuti troppo frequentemente a valori vicini a una soglia. Un esempio è un termostato che accende e spegne il riscaldamento in un intervallo di temperature piuttosto che a un singolo valore di soglia. Questa procedura aumenta la resistenza del sistema ai disturbi e ne migliora le prestazioni in condizioni dinamiche.

Da un punto di vista matematico, l'isteresi descrive sistemi non lineari con memoria, in cui la risposta è funzione non solo dell'ingresso attuale, ma anche del percorso che questo ingresso ha compiuto nel tempo. La modellizzazione di questo tipo di comportamento richiede speciali equazioni differenziali o modelli non lineari che tengano conto degli effetti cumulativi e ritardati. Nelle applicazioni ingegneristiche, la corretta considerazione dell'isteresi consente di prevedere meglio il comportamento del sistema e di progettare soluzioni più affidabili.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE