+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La coesione è un fenomeno fisico-chimico che coinvolge forze di attrazione tra molecole della stessa sostanza, derivanti principalmente da interazioni elettrostatiche, forze di van der Waals e, in alcuni casi, legami idrogeno. Le forze di coesione sono responsabili dell'integrità strutturale dei corpi solidi e liquidi, determinandone le proprietà meccaniche come la resistenza alla trazione, la viscosità, la tensione superficiale o il modulo elastico.
Nei liquidi, la coesione si manifesta sotto forma di tensione superficiale, che fa sì che la superficie del liquido si comporti come una membrana elastica, riducendo al minimo la sua area superficiale sotto l'influenza di forze attrattive interne. Nei solidi, soprattutto nei materiali cristallini e polimerici, la coesione influisce sull'integrità strutturale e sui meccanismi di deformazione e frattura.
Nella scienza dei materiali e nell'ingegneria delle superfici, la coesione gioca un ruolo fondamentale nella progettazione di compositi, rivestimenti protettivi, adesivi e nella tecnologia degli adesivi, dove è importante garantire un'elevata coesione interna del materiale. Nel contesto dell'ingegneria chimica e di processo, l'analisi delle forze di coesione consente di ottimizzare i parametri per i processi di sedimentazione, la separazione di fase e il controllo delle proprietà reologiche di sospensioni ed emulsioni.
Su scala microscopica, la coesione è descritta utilizzando modelli di meccanica molecolare, che tengono conto delle interazioni a corto e lungo raggio, mentre su scala macroscopica i suoi effetti sono studiati nell'ambito della fisica dello stato solido, della chimica delle superfici e dell'ingegneria dei materiali. La coesione è anche un concetto chiave nelle scienze geotecniche, dove si riferisce alle forze di coesione delle particelle di terreno, che influenzano la stabilità e la resistenza al taglio del terreno.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.