+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Logica fuzzy - definizione

La logica fuzzy (logica sfumata) è una generalizzazione della logica classica bivariata, in cui i valori logici non sono limitati allo stato di verità (1) o di falsità (0), ma possono assumere qualsiasi valore intermedio dall'intervallo [0, 1]. Questo concetto consente di modellare matematicamente informazioni imprecise, ambigue o parzialmente vere, che trovano applicazione nella descrizione di fenomeni difficili da classificare in modo univoco.

La base della logica fuzzy sono gli insiemi fuzzy, la cui appartenenza non è descritta da un criterio univoco, ma da una funzione di appartenenza che determina il grado di appartenenza di un dato elemento a un determinato insieme. Questo permette di rappresentare formalmente concetti del linguaggio naturale come "caldo", "veloce" o "grande", che non hanno confini netti.

I sistemi che utilizzano la logica fuzzy operano su regole se-allora, in cui le premesse e le conclusioni possono essere imprecise. Il processo di inferenza basato su regole fuzzy consente di prendere decisioni sulla base di dati incompleti o incerti, con continuità e stabilità di funzionamento. Il risultato finale, rappresentato come valore fuzzy, può essere defuzzificato per produrre un valore di controllo specifico.

La logica fuzzy ha trovato largo impiego nell'ingegneria del controllo, nell'automazione, nella robotica e nei sistemi esperti, soprattutto quando i modelli matematici tradizionali si rivelano troppo complessi o inadeguati. Consente di progettare algoritmi adattivi e flessibili che rappresentano meglio il comportamento umano e le caratteristiche dei sistemi fisici non lineari. La sua popolarità è dovuta alla capacità di essere implementata in tempo reale e alla buona tolleranza agli errori e al rumore dei dati di ingresso.

Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.

TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.

LEGGI ANCHE