+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
La Plasticità è una proprietà fondamentale dei solidi, principalmente metalli e leghe, che consiste nella loro capacità di cambiare forma in modo permanente sotto l'azione di forze esterne, senza interrompere la continuità del materiale. Questo fenomeno inizia quando si supera il limite elastico, dove la deformazione cessa di essere reversibile. Il meccanismo responsabile della deformazione plastica si basa sul movimento delle dislocazioni nel reticolo cristallino del materiale, che consente a strati di atomi di muoversi l'uno rispetto all'altro con un apporto energetico relativamente basso.
Le caratteristiche di plasticità dipendono da una serie di fattori, come la temperatura, la velocità di deformazione, lo stato di sollecitazione, la struttura cristallina e la microstruttura del materiale. A temperature più elevate, i materiali mostrano tipicamente una maggiore duttilità dovuta all'intensificazione della diffusione e alla facilitazione del movimento delle dislocazioni. La duttilità è l'opposto della fragilità e la sua valutazione è fondamentale nei processi di formatura plastica come la laminazione, la forgiatura, lo stampaggio o l'imbutitura.
In termini teorici, la duttilità è modellata da relazioni costitutive non lineari nella meccanica dei continui, dove vengono introdotti criteri di plasticizzazione (ad esempio von Mises, Tresca) e condizioni di incrudimento per descrivere come il materiale risponde a ulteriori carichi dopo il superamento dello stato limite.
Transfer Multisort Elektronik (TME) è uno dei maggiori distributori mondiali di componenti elettronici, parti elettrotecniche, attrezzature da laboratorio e automazione industriale. Il catalogo include oltre 1.500.000 di prodotti di 1.300 produttori leader. I moderni centri logistici di TME a Łódź e Rzgów (Polonia), con una superficie complessiva di oltre 40.000 m², spediscono quasi 6.000 pacchi al giorno a clienti in più di 150 paesi.
TME investe anche nello sviluppo delle conoscenze e competenze di giovani ingegneri e appassionati di elettronica attraverso il progetto TME Education e supporta la comunità tecnologica organizzando la serie di eventi TechMasterEvent, promuovendo l’innovazione e lo scambio di esperienze.