+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Transferul CSR Multisort Elektronik: Responsabilitate Socială Bazată pe Cunoaștere și Tehnologie

social activity main banner

Educație tehnică fără frontiere la TME Education

La Transfer Multisort Elektronik, credem că tehnologia contează cu adevărat atunci când oferă oamenilor abilități reale și oportunități. De aceea am lansat TME Edukacja (Educația TME) — un program conceput pentru a promova și extinde accesul la educația în electronică și tehnologiile moderne în regiunile unde educația tehnică este dificil de obținut.

Nivelul de competență în electronică și tehnologie are un impact puternic asupra competitivității tinerilor pe piața muncii, în timp ce barierele de acces la educație rămân semnificative în multe părți ale lumii. TME abordează aceste disparități într-un mod practic — colaborăm cu instituții educaționale, livrăm programe de instruire și finanțăm dotarea laboratoarelor cu unelte specializate pentru învățarea electronicii.

Educația TME funcționează din toamna anului 2016. Am început activitățile noastre în Ghana, Tanzania și Uganda, iar astăzi programul acoperă multe țări africane, precum și India, extinzându-și constant aria de acoperire acolo unde sprijinul pentru educația tehnică oferă cea mai mare valoare socială.

Această inițiativă este construită pas cu pas: de la colaborarea cu parteneri locali (ambasadori) și școli, prin ore practice și acces la cunoștințe, până la îmbunătățiri tangibile în infrastructura educațională. Ca o companie care operează la nivel global în sectorul tehnologic, TME aduce experiență și unelte care se traduc în rezultate educaționale măsurabile. De asemenea, dezvoltăm propriile noastre soluții de învățare, inclusiv un kit educațional bazat pe Arduino Uno, recunoscut de numeroși pasionați din întreaga lume.

social activity child

TechMasterEvent.com Concursuri – o comunitate de creatori susținută de TME

La Transfer Multisort Elektronik, știm că inginerii electroniști talentați și creativi se găsesc peste tot — indiferent de locul în care trăiesc, experiența acumulată sau accesul la resurse. De aceea am creat TechMasterEvent.com — un spațiu unde pasionații de electronică pot să-și expună proiectele, să împărtășească cunoștințe, să creeze conexiuni, să învețe unii de la alții și să dezvolte idei într-un mediu care susține munca creativă.

Am dorit ca participanții să poată publica liber proiectele lor, să vorbească despre ideile și procesul de creație, și totodată să ajungă la o comunitate care înțelege provocările tehnice și ajută la rezolvarea lor. TechMasterEvent este un loc unde poți întâlni alți pasionați de electronică, să faci schimb de experiențe, să pui chiar și întrebări simple fără ezitare, să primești îndrumări practice și să te inspiri din proiectele altora. Pentru mulți, este și un pas dincolo de „hobby-ul din atelierul de acasă” — o oportunitate de a-și organiza cunoștințele, de a-și consolida abilitățile și de a câștiga încrederea pentru a dezvolta noi soluții și a le împărtăși pe scară mai largă.

Platforma este un spațiu sigur și primitor pentru împărtășirea intereselor. Provocările competiției sunt inspirate de nevoi reale — de la probleme legate de inegalități sociale până la dificultăți care rezultă din degradarea mediului înconjurător. Drept urmare, proiectele create pe platformă nu numai că ajută participanții să-și dezvolte abilitățile, dar atrag și atenția asupra soluțiilor care sprijină oamenii, educația și un viitor mai sustenabil.

social activity child

Sponsorizarea proiectelor electronice poweredby.tme.eu

La Transfer Multisort Elektronik, de peste 30 de ani ne concentrăm pe oameni și pe ideile lor, pentru că ei sunt cei care impulsionează dezvoltarea, curajul de a acționa și schimbarea reală. Această abordare a dat naștere poweredby.tme.eu — o inițiativă prin care sprijinim pasionații de electronică, tehnologie, știință și inginerie, precum și cultura și artele, ajutându-i să transforme conceptele ambițioase în proiecte care pot depăși statutul de „doar o idee” și să devină ceva tangibil.

Știm că soluțiile inovatoare nu se creează doar în laboratoarele marilor companii. Ele apar adesea în ateliere, studiouri de acasă și universități — oriunde tinerii creatori, studenții, profesioniștii și artiștii își urmează pasiunile și își asumă responsabilitatea dezvoltării propriilor abilități. De aceea am creat un spațiu în care creatorii pot prezenta viziunea lor, obține sprijin și dezvolta un proiect care să construiască abilități, imaginație și curajul necesar pentru a urmări obiective care contează pentru lume.

TME susține talentul și atitudinile antreprenoriale, întărește o cultură a inovației și încurajează crearea de soluții care, în viitor, pot îmbunătăți calitatea vieții și pot oferi răspunsuri practice la provocări reale. De aceea credem că fiecare inițiativă pe care o sprijinim este un pas spre schimbarea pozitivă.

Împreună, putem dovedi că a crea lucruri semnificative și necesare contează cu adevărat.

social activity child

Sprijin pentru proiecte culturale și sportive

La TME, responsabilitatea socială depășește activitățile legate exclusiv de tehnologie. Ca o companie cu rădăcini puternice locale și o prezență globală, recunoaștem că dezvoltarea socială se construiește și prin cultură, sport și inițiative care întăresc legăturile comunitare și îmbunătățesc calitatea vieții în mediul imediat.

De aceea susținem proiecte create de oameni pasionați — de la organizații culturale și tineri sportivi până la inițiative de sprijinire a animalelor, în principal prin asistență adusă adăposturilor pentru animale. Astfel de inițiative au un impact social concret: contribuie la dezvoltarea talentului, promovează stiluri de viață sănătoase și active, aduc comunitățile împreună și creează spații pentru cooperare și grijă reciprocă. La TME, credem că prin aceste acțiuni concrete, cotidiene se construiește un mâine mai bun — unul bazat pe cooperare, responsabilitate și sprijin acolo unde este cel mai necesar.

social activity child