+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - definiţie

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) este un dispozitiv care emite radiații electromagnetice, de obicei în domeniul luminii vizibile, infraroșii sau ultraviolete, cu un grad foarte ridicat de coerență temporală și spațială. Principiul său de funcționare se bazează pe fenomenul emisiunii stimulate, în care fotonii care lovesc atomii sau moleculele excitate determină dezexcitația acestora și emiterea unor fotoni noi, identici ca fază, direcție, frecvență și polarizare. Acest proces conduce la formarea unui fascicul de lumină cu proprietăți unice, nemaiîntâlnite la sursele tradiționale de lumină.

Configurația de bază a unui laser constă dintr-un mediu activ în care are loc emisia radiației, o sursă de energie pentru excitație și un rezonator optic care asigură reflexii multiple și amplificarea radiației. Mediul activ poate fi solid, gazos, lichid sau semiconductor, ceea ce determină caracteristicile radiației generate. Condiția esențială pentru funcționarea laserului este realizarea inversiunii populației, adică starea în care un număr mai mare de atomi se află în starea excitată decât în starea fundamentală.

Proprietățile fasciculului laser, precum intensitatea ridicată, banda spectrală îngustă, divergența unghiulară mică și capacitatea de focalizare precisă, fac ca laserele să fie utilizate în numeroase domenii ale științei și tehnicii. În electronică și industrie sunt folosite pentru tăiere precisă, marcare, sudură și prelucrare a materialelor. În telecomunicații servesc drept surse de lumină în sistemele cu fibră optică. În medicină sunt aplicate în diagnostic, chirurgie și terapie, iar în științele naturii – în spectroscopie, holografie sau măsurători de distanță.

Utilizarea laserelor se bazează pe controlul precis al parametrilor radiației, iar dezvoltarea tehnologică a dus la apariția unor tipuri variate de dispozitive, care diferă prin lungimea de undă, putere și mod de funcționare, de la lasere impulsive la lasere continue și cu impulsuri ultracurte.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI