+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Bacon - definiție

Boar este o rezistență de măsurare de precizie utilizată în sistemele electrice pentru distribuția controlată a curentului și pentru măsurarea precisă a valorilor curentului în circuitele de mare curent. Funcționarea sa se bazează pe principiul relației proporționale dintre curentul care circulă prin conductorul și căderea de tensiune la bornele sale, conform legii lui Ohm. Proiectarea șuntului permite ca o parte semnificativă a curentului să fie dirijată printr-un rezistor cu o valoare de rezistență scăzută definită cu precizie, astfel încât să se poată obține o tensiune măsurabilă proporțională cu curentul fără a afecta semnificativ parametrii electrici ai circuitului.

Materialul utilizat în construcția șuntului trebuie să aibă un coeficient scăzut de temperatură al rezistenței, ceea ce asigură stabilitatea măsurării chiar și la valori ridicate ale curentului. Se utilizează aliaje de mangan, Constantan sau nichel-crom, care se caracterizează prin modificarea minimă a rezistenței electrice în funcție de temperatură și prin rezistența ridicată la îmbătrânirea materialului. Structura șuntului este proiectată pentru a disipa în mod eficient căldura generată în timpul fluxului de curent ridicat, reducând astfel deviația de temperatură și prelungind durata de viață a componentei.

În sistemele de măsurare, șunturile sunt utilizate împreună cu contoare analogice și digitale, unde tensiunea măsurată la bornele sale este convertită într-o valoare a curentului de către circuitele amplificatoare operaționale, convertoarele analog-digitale sau sistemele cu microprocesor. În configurațiile de precizie, șunturile sunt adesea calibrate pentru a minimiza erorile de măsurare și pentru a compensa efectele termice și electromagnetice nedorite.

În sistemele de protecție, șunturile acționează ca elemente de limitare și control al curentului în circuitele de putere, permițând punerea în aplicare a mecanismelor de protecție la supracurent și monitorizarea dinamică a consumului de energie. În aplicațiile industriale și energetice, șunturile de mare curent cu capacitate mare de încărcare sunt utilizate în sistemele de monitorizare a rețelelor electrice, în sistemele de stocare a energiei și de control al acționărilor electrice.

Integrarea șunturilor cu sistemele moderne de telemetrie și cu sistemele IoT permite diagnosticarea de la distanță a sarcinilor electrice, analiza parametrilor de funcționare a mașinilor și optimizarea consumului de energie în timp real. Soluțiile care necesită miniaturizare utilizează șunturi cu o structură stratificată, fabricate prin metode precise de prelucrare a straturilor subțiri, ceea ce permite implementarea lor în sisteme avansate de măsurare și circuite integrate utilizate în electronica auto și aerospațială.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI