+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Câmpul electric - definiție

Un Câmp Electric este un câmp fizic vectorial care descrie interacțiunea electrică exercitată de sarcinile electrice asupra altor sarcini din raza sa. Este o formă de existență a materiei care se extinde în spațiu în jurul unei surse de sarcină și se manifestă printr-o forță care acționează asupra altor sarcini electrice. Magnitudinea acestei forțe depinde de valoarea sarcinii care se confruntă cu câmpul și de intensitatea câmpului într-un anumit punct.

Matematic, câmpul electric este definit ca forța care acționează asupra unei sarcini pozitive unitare plasate într-un anumit punct din spațiu. Vectorul câmp electric are o direcție în linie cu direcția acestei forțe și valoarea sa este dată de formula E = F/q, unde E este intensitatea câmpului electric, F este forța care acționează asupra sarcinii de test q. Unitatea de intensitate a câmpului în SI este volți pe metru (V/m).

Sursele de câmp electric pot fi atât sarcini statice și dinamice, cât și câmpuri magnetice alternante , în conformitate cu legile electromagnetismului descrise de ecuațiile lui Maxwell. În cazul unui câmp generat de o singură sarcină punctiformă, intensitatea acestuia scade invers proporțional cu pătratul distanței față de sursă și este direcționat radial - spre exterior pentru o sarcină pozitivă și spre interior pentru o sarcină negativă.

Un câmp electric poate exista atât în vid, cât și în medii materiale, unde acțiunea sa este modificată de proprietățile dielectrice ale materialului. În prezența materialelor izolante, câmpul provoacă un fenomen de polarizare, afectând distribuția sarcinilor interne și modificând permeabilitatea electrică efectivă a mediului. Liniile câmpului electric sunt o reprezentare grafică convențională a direcției și intensității câmpului - ele nu se intersectează și pornesc întotdeauna de la sarcini pozitive și se termină la sarcini negative.

Câmpul electric joacă un rol fundamental în electrotehnică, electronică, electrostatică și fizica stării solide. În tehnologie, acesta este utilizat în condensatoare, sisteme de detecție, ecranare, sisteme de acționare și în tehnologia de înaltă tensiune, unde controlul distribuției sale este esențial pentru siguranța și eficiența echipamentelor.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI