+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Zgomot gaussian - definiție

Zgomot gaussian este un tip de zgomot aleatoriu ale cărui valori ale eșantionului au o distribuție statistică descrisă de o funcție de densitate de probabilitate gaussiană (distribuție normală). Aceasta înseamnă că majoritatea valorilor sunt concentrate în jurul mediei, iar probabilitatea valorilor extreme scade simetric pe măsură ce acestea se îndepărtează de medie. Zgomotul de acest tip este utilizat pe scară largă în analiza sistemelor de comunicații, prelucrarea semnalelor și modelarea interferențelor în sistemele de măsurare și transmisie.

O trăsătură caracteristică a zgomotului gaussian este descrierea sa prin doi parametri: media (de obicei egală cu zero) și varianța, care determină răspândirea valorilor în jurul mediei și, astfel, intensitatea zgomotului. Deși poate apărea în domenii Altele (timp, spațiu, frecvență), natura sa statistică rămâne constantă. Spre deosebire de zgomotul alb , care este definit de un spectru plat, zgomotul gaussian se referă la distribuția amplitudinii unui semnal, indiferent de proprietățile sale spectrale. Cu toate acestea, în practică, se consideră adesea zgomotul alb distribuit gaussian, adică un proces aleatoriu cu un spectru plat și o distribuție normală a eșantioanelor.

Zgomotul gaussian este un model fundamental în teoria informației și telecomunicații, constituind baza așa-numitului canal cu zgomot alb gaussian aditiv (AWGN), în care se presupune că la semnalul util se adaugă zgomot aleatoriu cu un spectru alb și o distribuție normală. Acest model permite studiul analitic al efectului zgomotului asupra fiabilității transmiterii datelor, a proiectării filtrelor, a codării de corecție și a detectării semnalului.

În aplicațiile practice, zgomotul gaussian poate reprezenta perturbări termice în sistemele electronice, fluctuații de măsurare în senzorii analogici sau erori aleatorii în imaginile digitale. Cunoașterea sa și abilitățile de modelare sunt esențiale în analiza calității sistemelor și în proiectarea algoritmilor de detectare, estimare și filtrare a semnalelor.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI