+1 500 000 produse în ofertă
7000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Senzori de temperatură - termocuple este un senzor de temperatură care utilizează efectul Seebeck pentru a măsura cu precizie diferența de temperatură dintre doi conductori conectați din metale sau Piciorușe reglabile Altele. Funcționarea sa se bazează pe generarea unei tensiuni termoelectrice ca urmare a gradientului de temperatură dintre punctul de referință și conectoriul de măsurare, care permite transformarea diferenței de temperatură într-un semnal electric proporțional cu valoarea temperaturii măsurate.
Structura de bază a unui termocuplu constă din două conductoare metalice conectate la un capăt, unde energia termică este transformată în potențial electric. Citirea tensiunii generate la capătul deschis al sistemului necesită utilizarea compensării temperaturii de referință, care este realizată prin circuite de compensare sau corecții digitale bazate pe senzori semiconductori suplimentari. Caracteristicile tensiune-temperatură depind de compoziția materială a conductorilor utilizați, ceea ce determină domeniul de funcționare și precizia măsurătorilor.
Datorită proprietăților specifice ale metalelor utilizate în construcția termocuplurilor, se face o distincție între tipurile standard precum K (nichel-crom/nichel-alumel), J (fier-constantan), T (cupru-constantan) sau S și R (platină-rhodiu), care diferă în ceea ce privește domeniul de temperatură, stabilitatea și rezistența la medii chimice. Termocuplurile pentru temperaturi ridicate sunt utilizate în metalurgie, producția de energie și ingineria materialelor, în timp ce modelele pentru temperaturi scăzute sunt utilizate în sisteme criogenice, laboratoare de cercetare și aplicații HVAC.
Interfața termocuplului cu sistemele de măsurare necesită convertoare analog-digitale de înaltă rezoluție și sisteme de compensare a conectoriilor reci pentru a minimiza erorile de măsurare datorate efectelor temperaturii ambientale. Sistemele cu microprocesor utilizate în sistemele moderne de achiziție de date implementează algoritmi de corectare a neliniarității caracteristicilor termocuplului, ceea ce permite citiri precise ale temperaturii pe o gamă largă de măsurători.
Robustețea termocuplurilor se datorează utilizării unor Elemente de protecție specializate realizate din ceramică, oțel inoxidabil sau Piciorușe reglabile rezistente la oxidare, care permit utilizarea lor în medii chimice agresive, la presiune ridicată și la temperaturi extreme. Designul acestora poate include Elemente de protecție mineralizate (MI - Mineral Insulated), care cresc rezistența mecanică și reduc timpul de reacție la schimbările de temperatură, ceea ce este crucial în procesele tehnologice dinamice.
Termocuplurile sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv controlul proceselor industriale, diagnosticarea motoarelor cu combustie internă, monitorizarea sistemelor energetice și cercetarea științifică care necesită o precizie ridicată a măsurătorilor. Integrarea termocuplurilor în sistemele IoT și în rețelele de telemetrie permite monitorizarea temperaturii în timp real de la distanță și implementarea algoritmilor de întreținere predictivă, ceea ce sporește fiabilitatea și eficiența operațională a sistemelor industriale și de cercetare.
Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.
TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.