+1 500 000 produse în ofertă

7000 colete expediate zilnic

+300 000 clienţi din 150 de ţări

Quick Buy Favorite
Coş

Profit - definiția

Profit în termeni tehnici, în special în domeniul electronicii și al ingineriei semnalelor, se referă la raportul dintre valoarea semnalului de ieșire și valoarea semnalului de intrare într-un sistem de amplificare sau prelucrare. Este o măsură a capacității unei componente sau a unui sistem de a amplifica un semnal - se poate referi la putere, tensiune, curent sau parametrii funcției de transfer. În funcție de context, câștigul poate fi exprimat ca o valoare absolută (raportul dintre două mărimi) sau în decibeli (dB), ceea ce facilitează analiza sistemelor complexe, în care semnalele sunt supuse unor transformări succesive.

În electronica analogică, câștigul de tensiune determină, de câte ori semnalul de ieșire este mai mare decât semnalul de intrare, care este o proprietate de bază a amplificatoarelor operaționale, amplificatoarelor cu tranzistori sau circuitelor audio. În sistemele radio și de comunicații, termenul "câștig" se referă adesea la caracteristicile Antenelor - e.g. câștigul Antenei descrie directivitatea și eficiența conversiei energiei de intrare în radiație electromagnetică într-o anumită direcție. În acest caz, câștigul ia în considerare și pierderile și caracteristicile de radiație, iar valoarea sa în decibeli se referă la o antenă dipol sau la o antenă izotropică ca punct de referință.

În termeni dinamici, câștigul poate depinde de frecvență, temperatură, impedanța de sarcină și alți parametri de funcționare a sistemului. În multe aplicații, cheia este asigurarea unui câștig stabil pe o gamă largă de frecvențe, ceea ce necesită o selecție adecvată a componentelor și a metodelor de compensare. În circuitele digitale, conceptul de câștig poate fi indirect legat de eficiența procesării semnalului, deși se referă mai des la etapele analogice ale interfețe.

Câștigul joacă, de asemenea, un rol important în teoria controlului și a sistemelor liniare, unde face parte din funcția de transmisie a sistemului și îi afectează stabilitatea și răspunsul în timp. Indiferent de domeniu, analiza câștigului face posibilă evaluarea calității, eficienței și capacității de utilizare a dispozitivelor și sistemelor tehnice în contextul procesarea semnalului.

Transfer Multisort Elektronik (TME) este unul dintre cei mai mari distribuitori globali de componente electronice, piese electrotehnice, echipamente de atelier și automatizare industrială. Catalogul include peste 1.500.000 de produse de la 1.300 de producători de top. Centrele logistice moderne ale TME din Łódź și Rzgów (Polonia), cu o suprafață totală de peste 40.000 m², trimit zilnic aproape 6.000 de pachete către clienți din peste 150 de țări.

TME investește, de asemenea, în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor ingineri și pasionați de electronică prin proiectul TME Education și sprijină comunitatea tehnologică organizând seria de evenimente TechMasterEvent, promovând inovația și schimbul de experiență.

CITIŢI ŞI