Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US

+1 300 000 izdelkov v ponudbi

6000 paketov dnevno

+300 000 strank iz 150 držav

Quick Buy Priljubljeno
Košarica

Preračunavanje tlaka

Kalkulator tlaka je praktično orodje za inženirje, serviserje ali strokovnjake za avtomatizacijo, ki delajo s senzorji in pnevmatskimi sistemi. Omogoča hitro pretvorbo najbolj priljubljenih enot tlaka, kot so paskali, bari, atmosfere ali PSI. Z njim boste zlahka primerjali podatke iz različnih virov in prilagodili vrednosti zahtevam določenega sistema.

Za kaj se uporablja kalkulator tlaka?

Kalkulator tlaka TME omogoča učinkovito pretvarjanje vrednosti tlaka med različnimi enotami brez potrebe po ročnem izračunu ali uporabi tabel. Orodje je še posebej koristno pri:

  • primerjanju tehničnih specifikacij komponent iz različnih trgov (npr. Evropa proti ZDA),
  • izbiri ventilov, senzorjev ali pretvornikov tlaka,
  • konfiguriranju pnevmatskih in hidravličnih sistemov,
  • analizi dokumentacije proizvajalcev, ki uporabljajo različne sisteme enot.

Zahvaljujoč kalkulatorju lahko hitro pretvorite tlak iz barov v PSI, iz atmosfere v pascale ali na primer iz mmHg v Pa, kar olajša vsakodnevno delo v servisu, laboratoriju ali na inženirskem delovnem mestu.

Najpogosteje uporabljene enote tlaka

Po svetu se uporablja več različnih enot za tlak – odvisno od industrije, države in specifičnosti uporabe. V spodnji tabeli predstavljamo najbolj priljubljene med njimi in njihove pretvornike glede na osnovno enoto SI sistema, to je paskal (Pa).

Jednostka Symbol Wartość w Pa Typowe zastosowanie
Paskal Pa 1 enota SI, znanost, laboratorijske meritve
Hektopaskal hPa 100 meteorologija
Kilopaskal kPa 1 000 industrija, avtomobilizem
Bar bar 100 000 tehnika, hidravlični in pnevmatski sistemi
Tehnična atmosfera at 98 066,50 hidravlika, industrijska tehnika
Normalna atmosfera atm 101 325 fizika, kemija, referenčni podatki
PSI (funt na kvadratni palec) PSI 6 894,76 ZDA, avtomobilizem, stisnjen zrak
Milimeter živega srebra mmHg 133,32 medicina, laboratorijske meritve
Torr Torr 133,32 znanstvene uporabe, vakuum

Pomembno je vedeti, da se različne enote uporabljajo izmenično, vendar to niso enake vrednosti. Zato je natančna konverzija nujna, še posebej v inženirskih aplikacijah in avtomatizaciji.

Uporaba pretvornika tlaka v praksi

Poznavanje enot tlaka in sposobnost njihovega hitrega pretvarjanja je pomembna v mnogih tehničnih področjih. Tu je nekaj primerov, kjer lahko kalkulator pride prav:

  • Izbira senzorjev tlaka, na primer senzor opisan v PSI, sistem pa bere vrednosti v barah;
  • Pretvorba podatkov v dokumentaciji, na primer ventil proizvajalca iz ZDA ima območje 0–100 PSI, sistem pa je zasnovan v kPa;
  • Delo s industrijsko pnevmatiko – aktuatorji, kompresorji in ventili pogosto uporabljajo tlak, izražen v barah ali atmosferah;
  • Merjenje tlaka v vakuumskih sistemih, kjer se uporabljajo mmHg, Torr ali Pa.

Pravilna konverzija enot tlaka pomaga preprečevati napake pri načrtovanju sistemov, povečuje varnost in olajša integracijo komponent iz različnih virov.

FAQ - najpogostejša vprašanja o pretvarjanju tlaka

Ali sta bar in atmosfera enako?

Ne. 1 bar je natančno 100 000 Pa, medtem ko je 1 tehnična atmosfera (at) 98 066,5 Pa, normalna atmosfera (atm) pa 101 325 Pa. V vsakdanji praksi so si blizu, vendar je v tehničnih izračunih pomembna natančnost.

Kdaj se uporabljajo paskali in kdaj bari?

Paskali (Pa) in kilopaskali (kPa) so enote SI sistema, ki se uporabljajo predvsem v znanosti, elektroniki in tehnični dokumentaciji. Bari (bar) so priljubljeni v industriji, servisu in avtomatizaciji, saj so bolj primerni za izražanje delovnega tlaka (1 bar = 100 000Pa).

Zakaj v ZDA uporabljajo PSI?

PSI (pounds per square inch) je enota, ki izhaja iz imperialnega sistema, ki je še vedno standard v ZDA. Pogosto se uporablja v avtomobilizmu, hidravliki in sistemih stisnjenega zraka.

Kakšna je razlika med hPa in mbar?

To je natančno ista vrednost. 1hPa = 1mbar = 100Pa. Obe enoti se uporabljata izmenično, še posebej v meteorologiji.

Ali sta absolutni tlak in relativni tlak enako?

Ne. Absolutni tlak (abs) se meri glede na vakuum (0Pa). Relativni tlak (relativni) meri razliko glede na atmosferski tlak. Zato na primer manometer, ki kaže „0 bar“, v resnici meri približno 1atm relativno.

Ali ste vedeli, da…

  • 1 atmosfera je tlak, ki ga ustvarja stolpec živega srebra visok 760mm – nekoč merjeno z dvigovanjem in spuščanjem cevi, napolnjenih z živim srebrом.
  • Tlak vpliva na temperaturo vrelišča vode, na primer na višini 3000m n.v. voda vre že pri 90°C.
  • Na dnu Marianskega jarka je tlak približno 1086barov. To je, kot če bi na vsak cm² delovala teža približno 1100kg.
  • V avtomobilski tehniki se pogosto zamenjujejo bari in PSI – 1bar je približno 14,5 PSI. Tipičen tlak v avtomobilski pnevmatiki je približno 2,2–2,5 bara, kar ustreza vrednosti 32–36 PSI.
  • Bar ni enota SI sistema, vendar je zelo priljubljena v industriji in avtomatizaciji. Uveden je bil leta 1909 s strani norveškega meteorologa Wilhelma Bjerknesa.
  • V medicini se še vedno uporablja mmHg (milimetri živega srebra) za merjenje krvnega tlaka, čepru to ni enota SI sistema. Enota "mmHg" izvira iz časov živosrebrnega barometra Evangelista Torricellega (1643). Pri atmosferskem tlaku se živo srebro dvigne v cevi na višino približno 760mm – od tod 760mmHg = 1atm.
  • V meteorologiji so do sredine 20. stoletja uporabljali milibare, ki so jih formalno nadomestili hektopaskali. 1mbar = 1hPa.
  • Izraz "paskal" je bil uveden leta 1971 v čast francoskega fizika Blaisea Pascala, ki je raziskoval lastnosti tekočin in plinov. Prej se je večinoma uporabljalo "N/m²".
  • Pod vodo tlak narašča za 1atm na vsakih 10 metrov globine. Po Boylovem zakonu je prostornina plina obratno sorazmerna s tlakом, kar pomeni, da se prostornina pljuč potapljača zmanjšuje z naraščanjem globine. Na globini 10m se prostornina pljuč zmanjša na polovico, na 30m – na četrtino, pri večjih globinah se pojavi tveganje za poškodbe pljuč zaradi tlaka (t.i. barotrauma), če potapljač ne izenači tlaka ali prehitro izplava. Zato potapljači nikoli ne bi smeli zadrževati diha med izplavanjem, saj to lahko povzroči raztrganje pljučnih mehurčkov.
  • Človek občuti bolečine v ušesih že pri razliki tlaka v višini 0,2atm, zato je tako pomembno uravnavanje tlaka v letalskih kabinah.

PREBERITE TUDI