+1 300 000 件报价产品
每日 6000 件包裹
+300 000 个客户来自 150 个国家
发布日期: 02-04-2026 🕒 1 阅读时间
TME产品目录中新增了Antenova品牌产品,这是一家知名的无线通信天线制造商。该公司提供紧凑型高性能天线,这些天线经过优化,可实现稳定的数据传输并符合国际通信标准。其产品组合涵盖了适用于LTE、5G、NB-IoT、LTE-M、Wi-Fi、蓝牙和GNSS(GPS、GLONASS、Galileo、北斗)等技术的解决方案,以及工作在ISM频段的天线。
Antenova解决方案的关键优势之一在于其兼具小型化、高辐射效率和稳定的电气参数。该公司提供直接安装在PCB(SMD和陶瓷)上的天线、灵活的FPC设计以及外置天线。
Antenova的产品主要面向物联网设备设计人员、遥测系统制造商、工业电子产品开发商以及移动和医疗设备设计人士。它们非常适合物联网(IoT)、智能计量系统、智慧城市解决方案、GNSS监测和现代通信设备等用途。
将Antenova品牌纳入TME的产品组合,是扩大射频组件产品组合的又一步,这些组件支持设计可靠且紧凑的无线通信设备。