Connettori Jack

(1 098)

Connettori jack – per impieghi professionali e per l'utilizzo quotidiano

I connettori jack vengono utilizzati ogni giorno, proprio grazie ad essi è possibile ascoltare musica da dispositivi mobili, computer o console. Questo standard risale agli inizi del XIX secolo, quando veniva utilizzato nelle centrali telefoniche. Attualmente i cavi con connettore Jack sono uno degli elementi più comuni per la trasmissione del segnale audio analogico in modo cablato e senza interferenze. Esistono molti tipi di connettori Jack, la TME offre un'ampia scelta di prese e spine di questo tipo.

Connettori jack – A cosa vale la pena prestare attenzione al momento dell'acquisto?

Il criterio base per la suddivisione dei connettori Jack è la forma del connettore, disponibile in versione "maschio" o "femmina". Il primo tipo dispone di un perno caratteristico, che a prima vista è quasi identico per tutte le varianti di questo connettore. Tuttavia sono proprio i piccoli dettagli come il numero di anelli o il diametro, che determinano le singole applicazioni di questo connettore. Lo stesso vale per i connettori nella versione "femmina", ossia le prese Jack, in cui vengono inseriti i cavi terminati nella versione "maschio". Qui vale la pena prestare attenzione alle dimensioni e al metodo di montaggio, poiché questo componente può essere sia di tipo superficiale (SMT) che a foro passante (THT).

A seconda del numero di anelli sopra menzionati, i connettori Jack possono essere suddivisi in:

  • Mono (TS), ossia quelli che non dispongono di alcun anello e vengono utilizzati nelle apparecchiature presenti negli studi di registrazione, ad esempio per il collegamento di chitarre e altri strumenti;
  • Stereo (TRS), dispongono di un anello e spesso vengono utilizzati nelle cuffie per computer o telefoni cellulari;
  • TRRS, dispongono di due anelli, permettendo così l'utilizzo di un dispositivo supplementare integrato. Attualmente spesso possiamo trovarli nei set di cuffie, che oltre all'invio di segnali a destra e sinistra, dispongono anche di funzione di invio del segnale proveniente dal microfono.

Sostituzione dei connettori jack

Un ulteriore parametro importante durante la scelta del connettore Jack è il suo diametro. Possiamo distinguere quattro tipi di connettori, tra cui:

  • jack da un quarto di pollice (6,35 mm), comunemente noto come "Jack grande"; utilizzato per il collegamento di strumenti musicali come chitarre elettriche o tastiere a mixer e amplificatori. Consente la trasmissione asimmetrica, ossia quella in cui il segnale viene trasmesso singolarmente;
  • minijack (3,5 mm), attualmente costituisce lo standard utilizzato in molti tipi di dispositivi portatili come ad es. lettori MP3, smartphone, iPad, ma può essere trovato anche in computer portatili e personal computer. Il Jack da 3,5 mm nella versione "maschio" è diventato lo standard per la maggior parte di produttori di auricolari e cuffie. Quando si decide di acquistare un cavo con questo tipo di connettore maschio jack, vale la pena di prestare attenzione al numero di anelli (codificati con colori); poiché sono proprio questi a determinare se il cavo trasmetterà il segnale audio nella versione mono o stereo. La TME è un fornitore di una vasta gamma di connettori Jack; nel nostro assortimento troverai articoli di produttori noti come ad es. il marchio AMPHENOL;
  • micro jack (2,5 mm) – versione più piccola del connettore Jack da 3,5 mm, utilizzato nei telefoni cellulari meno recenti;
  • il connettore da 4,4 mm di diametro (bant) viene utilizzato principalmente nelle apparecchiature presenti negli studi di registrazione professionali.

Connettori jack e dispositivi

Per via del fatto che i connettori Jack sono diventati così popolari, sempre più spesso vengono utilizzati dispositivi che consentono il collegamento combinato, che permettono l'invio del segnale al (o dal) dispositivo senza disporre di un terminale appropriato. È stata creata un'intera linea di adattatori Jack-USB, grazie ai quali è possibile ad esempio collegare le cuffie da gioco allo smartphone. Vale anche la pena menzionare i terminali Jack-Jack nelle versioni "maschio" e "femmina". Questa soluzione consente di creare prolunghe dedicate, particolarmente utili durante i lavori legati all'installazione dell'equipaggiamento sonoro per i concerti.

Un altro dispositivo interessante è costituito dall'adattatore con terminazione "femmina" e due estremità "maschio", che consente il collegamento ad un cavo di un microfono e delle cuffie. Questa soluzione attualmente costituisce un elemento indispensabile per tutte le cuffie da gioco.

Connettori jack di produttori rinomati presso la TME

I connettori Jack in differenti versioni attualmente vengono offerti da molti fornitori. Tuttavia, vale la pena di prestare attenzione alla qualità del cavo (ad esempio se questo è dotato di una calza protettiva) e al materiale con cui sono realizzati spine e prese. Ciò avrà grande impatto sull'esperienza di ascolto, nonché sulla durevolezza del dispositivo stesso. I connettori Jack presenti nell'offerta della TME sono realizzati in rame di alta qualità, tuttavia è possibile adattare l'ordine alle esigenze del cliente. La punta del connettore può essere placcata in oro o realizzata in alluminio.

Prodotti: 1 098

Magazzino:

TME
Esterno
Tutti
Pagina 1
FC68125 | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo speciali; binari: 4
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo speciali; binari: 4
Indicazione del produttore: FC68125
Produttore: CLIFF
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.47 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.79 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.11 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 1.35 EUR
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.97 EURPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 1.18 EUR
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 0.96 EURPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 1.17 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.89 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 1.09 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.83 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.01 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.61 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.74 EUR
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 0.58 EURPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 0.71 EUR
2481 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
NRJ6HH-AU | Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; per PCB; PCB; nero; dorato
Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; per PCB; PCB; nero; dorato
Indicazione del produttore: NRJ6HH-AU
Produttore: NEUTRIK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.50 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 3.05 EUR
Prezzo netto per quantità da 15 pz - 2.22 EURPrezzo lordo per quantità da 15 pz - 2.71 EUR
Prezzo netto per quantità da 30 pz - 2.09 EURPrezzo lordo per quantità da 30 pz - 2.55 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 1.99 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 2.42 EUR
Prezzo netto per quantità da 150 pz - 1.67 EURPrezzo lordo per quantità da 150 pz - 2.03 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 1.57 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 1.92 EUR
Prezzo netto per quantità da 400 pz - 1.39 EURPrezzo lordo per quantità da 400 pz - 1.70 EUR
Prezzo netto per quantità da 600 pz - 1.32 EURPrezzo lordo per quantità da 600 pz - 1.60 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 1.23 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 1.50 EUR
452 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01218 | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; THT
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; THT
Indicazione del produttore: VG01218
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.37 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 0.45 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.21 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.26 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.16 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.19 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.12 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.14 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.11 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.13 EUR
5380 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01221 | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; THT
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; THT
Indicazione del produttore: VG01221
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.35 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 0.42 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.28 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.34 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.21 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.26 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.16 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.19 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.13 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.16 EUR
6493 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
NMJ6HFD2 | Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; THT
Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; THT
Indicazione del produttore: NMJ6HFD2
Produttore: NEUTRIK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.08 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.32 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.90 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 1.10 EUR
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.90 EURPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 1.09 EUR
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 0.88 EURPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 1.07 EUR
Prezzo netto per quantità da 400 pz - 0.87 EURPrezzo lordo per quantità da 400 pz - 1.05 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.84 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 1.03 EUR
Prezzo netto per quantità da 600 pz - 0.84 EURPrezzo lordo per quantità da 600 pz - 1.01 EUR
Prezzo netto per quantità da 750 pz - 0.83 EURPrezzo lordo per quantità da 750 pz - 1.00 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.81 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.98 EUR
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 0.78 EURPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 0.96 EUR
4429 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG02167 | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Indicazione del produttore: VG02167
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.71 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 0.87 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.57 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.70 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.43 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.52 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.32 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.38 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.26 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.32 EUR
3058 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01016 | Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; mono,con passacavo
Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; mono,con passacavo
Indicazione del produttore: VG01016
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.20 EURPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 0.25 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.16 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 0.20 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.12 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.15 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.09 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.11 EUR
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.07 EURPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.09 EUR
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
NYS215 | Connettore: Jack 6,3mm; presa; stereo,con interruttore; binari: 3
Connettore: Jack 6,3mm; presa; stereo,con interruttore; binari: 3
Indicazione del produttore: NYS215
Produttore: REAN
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.35 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.65 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.22 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 1.49 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 1.16 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 1.42 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.99 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.20 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.96 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 1.16 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.90 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 1.09 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.84 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 1.03 EUR
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 0.81 EURPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 0.99 EUR
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.80 EURPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.97 EUR
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.78 EURPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.96 EUR
2051 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01024/90 | Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; stereo; binari: 3
Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; stereo; binari: 3
Indicazione del produttore: VG01024/90
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.35 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 0.42 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.28 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 0.34 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.23 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.27 EUR
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.17 EURPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.20 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.14 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.18 EUR
6355 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
1502 08 | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Indicazione del produttore: 1502 08
Produttore: LUMBERG
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.20 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.47 EUR
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 1.05 EURPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 1.29 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.00 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 1.22 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.94 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 1.15 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.87 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 1.05 EUR
932 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
JY039-3P (FC68131) | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; Nr usc: 3
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; Nr usc: 3
Indicazione del produttore: JY039-3P (FC68131)
Produttore: CLIFF
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.19 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.44 EUR
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.86 EURPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 1.04 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.76 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 0.93 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.67 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.82 EUR
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01039 | Connettore: Jack 6,3mm; spina; maschio; mono,con passacavo
Connettore: Jack 6,3mm; spina; maschio; mono,con passacavo
Indicazione del produttore: VG01039
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.34 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 0.41 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.23 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.28 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.17 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.21 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.13 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.15 EUR
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.11 EURPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.13 EUR
2029 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
NMJ6HCD2 | Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Indicazione del produttore: NMJ6HCD2
Produttore: NEUTRIK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.57 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.92 EUR
Prezzo netto per quantità da 35 pz - 1.44 EURPrezzo lordo per quantità da 35 pz - 1.75 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 1.39 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 1.70 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 1.31 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.59 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 1.19 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 1.46 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 1.03 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 1.26 EUR
Prezzo netto per quantità da 600 pz - 1.00 EURPrezzo lordo per quantità da 600 pz - 1.21 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.96 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 1.16 EUR
1445 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
FC6812 JYO-35 | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; mono; binari: 2; saldatura
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; mono; binari: 2; saldatura
Indicazione del produttore: FC6812 JYO-35
Produttore: CLIFF
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.99 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 1.20 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.92 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 1.12 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.82 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 1.00 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.65 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.79 EUR
3409 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01037 | Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; stereo,con passacavo
Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; stereo,con passacavo
Indicazione del produttore: VG01037
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 2 pz - 0.66 EURPrezzo lordo per quantità da 2 pz - 0.81 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.53 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 0.65 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.40 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.49 EUR
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.30 EURPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.36 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.24 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.29 EUR
3012 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
JY039-5P (FC68133) | Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; Nr usc: 5
Connettore: Jack 3,5mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; Nr usc: 5
Indicazione del produttore: JY039-5P (FC68133)
Produttore: CLIFF
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.76 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.14 EUR
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.95 EURPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 1.16 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.87 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 1.06 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.79 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.96 EUR
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
ACPS-GN-AU | Connettore: Jack 6,3mm; spina; maschio; stereo; binari: 3; dritto
Connettore: Jack 6,3mm; spina; maschio; stereo; binari: 3; dritto
Indicazione del produttore: ACPS-GN-AU
Produttore: AMPHENOL
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 6.44 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 7.85 EUR
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 5.35 EURPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 6.53 EUR
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 4.71 EURPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 5.74 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 4.20 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 5.12 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 3.69 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 4.49 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 3.18 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 3.88 EUR
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 2.95 EURPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 3.60 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 2.88 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 3.51 EUR
500 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
VG01024 | Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; stereo,con passacavo
Connettore: Jack 3,5mm; spina; maschio; stereo,con passacavo
Indicazione del produttore: VG01024
Produttore: VANGUARD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 0.22 EURPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 0.27 EUR
Prezzo netto per quantità da 20 pz - 0.18 EURPrezzo lordo per quantità da 20 pz - 0.21 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.13 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.16 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.10 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.12 EUR
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 0.08 EURPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 0.10 EUR
3334 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
NRJ-NUT-MN | Dado
Dado
Indicazione del produttore: NRJ-NUT-MN
Produttore: NEUTRIK
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.29 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.35 EUR
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.26 EURPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 0.31 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.24 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.29 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.22 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.26 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.20 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.24 EUR
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 0.18 EURPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 0.22 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.16 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.20 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.14 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.16 EUR
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 0.13 EURPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 0.16 EUR
3229 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
ACJS-MV-3 | Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Connettore: Jack 6,3mm; presa; femmina; stereo; binari: 3; dritto
Indicazione del produttore: ACJS-MV-3
Produttore: AMPHENOL
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.07 EURPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.31 EUR
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.95 EURPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 1.15 EUR
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.88 EURPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 1.07 EUR
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.81 EURPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.99 EUR
Prezzo netto per quantità da 150 pz - 0.78 EURPrezzo lordo per quantità da 150 pz - 0.95 EUR
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 0.75 EURPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 0.92 EUR
Prezzo netto per quantità da 300 pz - 0.71 EURPrezzo lordo per quantità da 300 pz - 0.87 EUR
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.66 EURPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.81 EUR
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.59 EURPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.72 EUR
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.56 EURPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.68 EUR
1298 in stock presso TME