+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
I commutatori e diversi tipi di chiusure trovano applicazione in diversi settori di progettazione e produzione delle macchine e apparecchiature. Come esempio possiamo elencare gli armadi di controllo dove è importante prevenire l’apertura da parte delle persone non autorizzate. La chiusura di questo tipo deve essere resistente e, allo stesso tempo, comoda da usare e montare. Nelle macchine industriali i commutatori servono per accendere e spegnere con l’utilizzo di un’apposita chiave. I produttori sono in grado di produrre sottogruppi con diverso numero di posizioni stabili e con determinate entrate, per creare i collegamenti liberi come parte del sistema. Allo stesso tempo sono i componenti che senza problemi possono resistere decine di migliaia di cicli, conservando la loro funzionalità e resistenza alle condizioni esterne (polvere, alta temperatura o umidità).
L’offerta del negozio on-line TME comprende oltre 70 tipi di commutatori e chiusure. I prodotti sono suddivisi per il numero delle posizioni stabili – quelli più comuni sono a 2 posizioni, ma sono disponibili anche quelli a 3 e 4 posizioni. Il set comprende un mazzo di chiavi (simmetriche o asimmetriche – a seconda della variante). Nel momento della scelta conviene tenere conto delle modalità di commutazione – per progettare bene l’accensione e lo spegnimento del circuito (ON-OFF). Il grossista Transfer Multisort Elektronik propone i sottogruppi realizzati in materiali resistenti – sia plastica che leghe di metalli. Vengono indicati tutti i parametri come configurazione e portata dei contatti. La maggior parte dei prodotti ha la resistenza elettrica al livello di 50 mila cicli.
Magazzino: