+1 500 000 prodotti nell’offerta

7000 pacchi giornalmente

+300 000 clienti da 150 paesi

Quick Buy Preferiti
Carrello

Memorie EEPROM - circuiti integrati

(4 085)

Le memorie EEPROM appartengono ai componenti elettronici con una lunga storia. Non sono una nuova invenzione, le loro origini risalgono alla prima metà degli anni '70 del XX secolo. Hanno offerto uno dei primi metodi di memorizzazione permanente dei dati nei circuiti elettronici. In realtà va detto che questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo, poiché le memorie Flash, presenti nei dischi SSD, schede SD o pendrive, hanno molte caratteristiche in comune con le memorie EEPROM, principalmente in termini di struttura. Va anche notato che le memorie EEPROM vengono lentamente sostituite dal loro successore, poiché negli ultimi anni lo sviluppo di metodi di produzione ha reso l'uso di componenti Flash a prezzi competitivi (offrono anche capacità e velocità di lettura/scrittura molto più elevate). Tuttavia, in molte applicazioni le memorie EEPROM hanno ancora successo.

Struttura delle memorie EEPROM

EEPROM è l'acronimo di "memoria di sola lettura programmabile cancellabile elettricamente" (dal nome inglese Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Si tratta di un tipo di memoria non volatile (i dati vengono conservati dopo un'interruzione dell'alimentazione). Questi chip utilizzano transistor FGMOS (Floating Gate MOSFETs), ossia MOSFET con un "floating gate". FGMOS è un tipo di transistor dotato di: gate di controllo (control) e gate flottante (floating). Il primo consente di modificare il carico del secondo, mentre viene mantenuto il carico sul gate flottante. Di conseguenza, il canale tra source e drain rimane permanentemente aperto o permanentemente chiuso (assente). Collegando i transistor FGMOS nella tecnologia CMOS, si ottiene una microscopica cella di memoria a un bit (ossia una porta logica), il cui stato può essere modificato e conservato. Otto di queste celle costituiscono un byte di memoria, 8192 porte - un kilobyte e così via.

Utilizzo delle memorie EEPROM

Le memorie EEPROM offrono metodi semplici per lettura/scrittura di una piccola quantità di dati (dell'ordine di kilobyte), ad es. utilizzando interfacce comunemente implementate (ad es. SPI, 1-wire, I2C). Una delle applicazioni più popolari di questi prodotti è la memorizzazione delle impostazioni dei dispositivi, anche nel settore dell'elettronica e degli elettrodomestici. Grazie a esse, la radio o la TV mantiene le frequenze assegnate ai singoli programmi, le preferenze per l'elaborazione del suono (equalizzatore grafico). I sistemi EEPROM svolgono funzioni simili anche nelle apparecchiature più semplici, ad es memorizzando informazioni sull'ora in cui la sveglia deve essere attivata.

La semplicità delle memorie EEPROM è legata all'organizzazione delle celle di memoria. Sono suddivisi in pagine (pages) in cui ad ogni byte viene assegnato un indirizzo (8- o 16 bit, a seconda del modello). Le funzioni di scrittura e lettura richiedono l'indirizzo del primo frame: questo valore viene incrementato automaticamente man mano che i dati vengono recuperati/inseriti da/verso il buffer. Grazie a questa struttura, la lettura può essere effettuata utilizzando singoli comandi ed essere eseguita da un microcontrollore economico con funzionalità completamente base. Alcuni modelli di microcontrollori (ad es. i popolari AVR dispongono un chip EEPROM incorporato, utilizzato per salvare i dati dal programma (senza un programmatore).

Un ulteriore vantaggio dei sistemi EEPROM è la loro durevolezza e resistenza elettrica, che ha garantito a questo tipo di memoria un notevole successo, ad es. nell'elettronica automobilistica.

Parametri importanti delle memorie EEPROM

Vi sono diversi aspetti da prendere in considerazione quando si sceglie un chip di memoria EEPROM da utilizzare in un determinato progetto. Il problema base sarà ovviamente la capacità di memoria. L'offerta della TME comprende sistemi che possono ospitare da diverse decine di bit a megabit (Mb). Bisogna ricordare che la dimensione indicata in kilobit (kb) e megabit (Mb) è sempre 8 volte inferiore alla capacità misurata in kilobyte (KB) e megabyte (MB).

I componenti EEPROM sono disponibili in versione SMD (montaggio superficiale) e THT (montaggio a foro passante). C'è una differenza significativa nel numero di uscite tra i modelli con interfaccia parallela (memorie più veloci, con un metodo di comunicazione più sicuro) e seriali. Quest'ultimo può supportare uno dei diversi tipi di trasmissione, ad es. 2-wire, I2C o SPI (comunemente usato nei sistemi a microprocessore e microcontrollore).

In alcuni casi, il tempo di accesso e la velocità di clock svolgeranno un ruolo importante, che si traduce in velocità massime di scrittura e lettura dalla memoria. Per alcune applicazioni, questo è un fattore molto importante (ad es. il passaggio rapido da un'impostazione all'altra, che consiste in una quantità relativamente grande di dati).

Naturalmente non bisogna dimenticare i parametri base che devono essere presi in considerazione quando si costruiscono dispositivi elettronici. Il primo è la "tensione di esercizio". In questo caso molti chip EEPROM hanno un' alta tolleranza - possono essere utilizzati in circuiti da 3,3 V e 5 V DC. In genere, i valori nominali vanno da 1,5 V a 6 V e sono specifici per un determinato prodotto. Il secondo aspetto importante è la temperatura di esercizio. Qui vale la pena sottolineare che le memorie EEPROM sono elementi estremamente durevoli e alcuni modelli possono funzionare anche in condizioni termiche da -40°C a 125°C.

Prodotti: 4 085

Magazzino:

TME
Esterno
Tutti
Pagina 1
M24M02-DRMN6TP | IC: memoria EEPROM; 2MbEEPROM; I2C; 256kx8bit; 1,8÷5,5V; SO8
IC: memoria EEPROM; 2MbEEPROM; I2C; 256kx8bit; 1,8÷5,5V; SO8
Indicazione del produttore: M24M02-DRMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.91 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 3.55 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 2.70 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 3.30 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 2.59 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 3.16 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 2.48 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 3.02 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 1.99 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 2.43 USD
3935 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24512-WMN6TP | IC: memoria EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: memoria EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Indicazione del produttore: M24512-WMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.62 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.76 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.58 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.71 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.52 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.63 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.49 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.60 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.46 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.56 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.42 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.51 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.38 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.46 USD
Prezzo netto per quantità da 7500 pz - 0.36 USDPrezzo lordo per quantità da 7500 pz - 0.44 USD
Prezzo netto per quantità da 12500 pz - 0.33 USDPrezzo lordo per quantità da 12500 pz - 0.40 USD
3710 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C02-RMN6TP | IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; SO8
IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; SO8
Indicazione del produttore: M24C02-RMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.19 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.17 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.12 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.15 USD
Prezzo netto per quantità da 17500 pz - 0.11 USDPrezzo lordo per quantità da 17500 pz - 0.13 USD
9292 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
24AA02E48T-I/OT | IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
Indicazione del produttore: 24AA02E48T-I/OT
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.32 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.38 USD
Prezzo netto per quantità da 3000 pz - 0.29 USDPrezzo lordo per quantità da 3000 pz - 0.35 USD
4182 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C02-RMC6TG | IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz
IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz
Indicazione del produttore: M24C02-RMC6TG
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.24 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.29 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.21 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.26 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.20 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.25 USD
Prezzo netto per quantità da 3000 pz - 0.19 USDPrezzo lordo per quantità da 3000 pz - 0.22 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.18 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.22 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.17 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.20 USD
Prezzo netto per quantità da 15000 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 15000 pz - 0.19 USD
Prezzo netto per quantità da 25000 pz - 0.15 USDPrezzo lordo per quantità da 25000 pz - 0.18 USD
Prezzo netto per quantità da 35000 pz - 0.15 USDPrezzo lordo per quantità da 35000 pz - 0.18 USD
Prezzo netto per quantità da 50000 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 50000 pz - 0.17 USD
1270 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
DS2431+ | IC: memoria EEPROM; 1kbEEPROM; single-wire; 256kx4bit; 2,8÷5,25V
IC: memoria EEPROM; 1kbEEPROM; single-wire; 256kx4bit; 2,8÷5,25V
Indicazione del produttore: DS2431+
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.42 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.96 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 2.27 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 2.76 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 2.19 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 2.67 USD
Prezzo netto per quantità da 200 pz - 2.11 USDPrezzo lordo per quantità da 200 pz - 2.57 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 1.97 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 2.41 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 1.85 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 2.26 USD
Prezzo netto per quantità da 1500 pz - 1.78 USDPrezzo lordo per quantità da 1500 pz - 2.18 USD
Prezzo netto per quantità da 2000 pz - 1.75 USDPrezzo lordo per quantità da 2000 pz - 2.14 USD
Prezzo netto per quantità da 4000 pz - 1.69 USDPrezzo lordo per quantità da 4000 pz - 2.06 USD
1489 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C64-WMN6TP | IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 2,5÷5,5V; SO8
Indicazione del produttore: M24C64-WMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.22 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.26 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.20 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.24 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.19 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.22 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.17 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.21 USD
Prezzo netto per quantità da 7500 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 7500 pz - 0.19 USD
Prezzo netto per quantità da 10000 pz - 0.15 USDPrezzo lordo per quantità da 10000 pz - 0.18 USD
Prezzo netto per quantità da 12500 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 12500 pz - 0.17 USD
Prezzo netto per quantità da 17500 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 17500 pz - 0.16 USD
222 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
AT28C64B-15PU | IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28-W; 150ns
IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28-W; 150ns
Indicazione del produttore: AT28C64B-15PU
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 5.42 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 6.61 USD
64 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C08-WMN6TP | IC: memoria EEPROM; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz; SO8
IC: memoria EEPROM; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz; SO8
Indicazione del produttore: M24C08-WMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.20 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.25 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.18 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.22 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.20 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.14 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.17 USD
Prezzo netto per quantità da 7500 pz - 0.12 USDPrezzo lordo per quantità da 7500 pz - 0.14 USD
Prezzo netto per quantità da 12500 pz - 0.11 USDPrezzo lordo per quantità da 12500 pz - 0.14 USD
9019 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
24AA64T-I/OT | IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz
Indicazione del produttore: 24AA64T-I/OT
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.48 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.59 USD
Prezzo netto per quantità da 3000 pz - 0.46 USDPrezzo lordo per quantità da 3000 pz - 0.56 USD
17 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C32-WMN6TP | IC: memoria EEPROM; 32kbEEPROM; I2C; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memoria EEPROM; 32kbEEPROM; I2C; 4kx8bit; 2,5÷5,5V; 1MHz; SO8
Indicazione del produttore: M24C32-WMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.31 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.38 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.26 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.31 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.24 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.29 USD
4164 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
AT28C256-15PU | IC: memoria EEPROM; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
IC: memoria EEPROM; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; DIP28; 150ns
Indicazione del produttore: AT28C256-15PU
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 11.37 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 13.88 USD
102 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M95P32-IXMNT/E | IC: memoria EEPROM; 32MbEEPROM; SPI; 4Mx8bit; 1,6÷3,6V; SO8
IC: memoria EEPROM; 32MbEEPROM; SPI; 4Mx8bit; 1,6÷3,6V; SO8
Indicazione del produttore: M95P32-IXMNT/E
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.90 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 1.09 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 2 500)
Quantità minima possibile da ordinare: 2 500.
Molteplicità: 2 500.
CAT24C256WI-GT3 | IC: memoria EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
IC: memoria EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz
Indicazione del produttore: CAT24C256WI-GT3
Produttore: ONSEMI
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.58 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.71 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.54 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 0.65 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.52 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.63 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.49 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.60 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.46 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.57 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.44 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.54 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.42 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.51 USD
Prezzo netto per quantità da 3000 pz - 0.38 USDPrezzo lordo per quantità da 3000 pz - 0.46 USD
Prezzo netto per quantità da 6000 pz - 0.36 USDPrezzo lordo per quantità da 6000 pz - 0.43 USD
3214 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M93C46-WMN6TP | IC: memoria EEPROM; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; SO8
IC: memoria EEPROM; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; SO8
Indicazione del produttore: M93C46-WMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.19 USD
4006 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
25AA02E48T-I/OT | IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
IC: memoria EEPROM; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 10MHz
Indicazione del produttore: 25AA02E48T-I/OT
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.53 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.65 USD
Prezzo netto per quantità da 3000 pz - 0.50 USDPrezzo lordo per quantità da 3000 pz - 0.61 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
24LC256-I/P | IC: memoria EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
IC: memoria EEPROM; 256kbEEPROM; I2C; 32kx8bit; 2,5÷5,5V; 400kHz
Indicazione del produttore: 24LC256-I/P
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 1.18 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 1.44 USD
Prezzo netto per quantità da 60 pz - 1.11 USDPrezzo lordo per quantità da 60 pz - 1.36 USD
731 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24512-RMN6TP | IC: memoria EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memoria EEPROM; 512kbEEPROM; I2C; 64kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
Indicazione del produttore: M24512-RMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.79 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.96 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.72 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.88 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.66 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.80 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.54 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.65 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.41 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.50 USD
Prezzo netto per quantità da 7500 pz - 0.34 USDPrezzo lordo per quantità da 7500 pz - 0.42 USD
Prezzo netto per quantità da 12500 pz - 0.27 USDPrezzo lordo per quantità da 12500 pz - 0.32 USD
Prezzo netto per quantità da 17500 pz - 0.26 USDPrezzo lordo per quantità da 17500 pz - 0.32 USD
2861 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C64-RMN6TP | IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: memoria EEPROM; 64kbEEPROM; I2C; 8kx8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; SO8
Indicazione del produttore: M24C64-RMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.29 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.36 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 0.27 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 0.33 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 0.26 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 0.31 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 0.25 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 0.30 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 0.23 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 0.28 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.22 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.26 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.21 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.25 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.19 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.23 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.18 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.21 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.20 USD
1227 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Quantità minima possibile da ordinare: 1.
Molteplicità: 1.
M24C16-RMN6TP | IC: memoria EEPROM; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8
IC: memoria EEPROM; 16kbEEPROM; I2C; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz; SO8
Indicazione del produttore: M24C16-RMN6TP
Produttore: STMicroelectronics
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 0.22 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 0.26 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 0.20 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 0.24 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 0.18 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 0.22 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 0.16 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 0.19 USD
Prezzo netto per quantità da 2500 pz - 0.13 USDPrezzo lordo per quantità da 2500 pz - 0.15 USD
Prezzo netto per quantità da 5000 pz - 0.10 USDPrezzo lordo per quantità da 5000 pz - 0.12 USD
Prezzo netto per quantità da 7500 pz - 0.09 USDPrezzo lordo per quantità da 7500 pz - 0.12 USD
292 in stock presso TME