Relè a tempo

(1 416)

I relè temporizzati sono componenti che nel loro funzionamento sfruttano un relè come attuatore e un circuito di comando, utilizzato per accendere, spegnere o commutare questo relè, conformemente ad una determinata dipendente dalla variabile temporale. Nonostante lo sviluppo dei controller logici programmabili PLC (dall'inglese Programmable Logic Controller), i relè temporizzati vengono ancora ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nonché negli impianti domestici e industriali, tra cui nella gestione di sistemi illuminazione, ventilazione, semafori o impianti di riscaldamento.

Destinazione d'uso dei relè

I relè vengono utilizzati per commutare i circuiti elettrici. Con il loro aiuto, utilizzando un segnale elettrico di potenza abbastanza bassa, è possibile commutare i contatti di un circuito ad alta potenza con un valore di alta tensione e / o corrente. Un normale relè elettromeccanico è costituito da una bobina speciale, disposta su un nucleo ferromagnetico, un'ancora collegata ai contatti e i contatti veri e propri. L'alimentazione della bobina crea un campo elettromagnetico che attrae l'ancora verso di sé, questa a sua volta è collegata ai contatti che possono accendere, spegnere o commutare i circuiti. All'interno di un relè possono essere presenti diversi contatti, pertanto è possibile gestire più circuiti elettrici contemporaneamente. Esistono anche relè elettronici, altrimenti noti come relè a stato solido o SSR (dall'inglese Solid State Relay), che non dispongono di contatti meccanici. Per questo motivo, la loro durevolezza è nettamente maggiore. Tuttavia, presentano alcuni svantaggi, ad es. generano una quantità significativa di calore o presentano una certa dispersione di corrente.

Funzioni dei relè temporizzati

I relè temporizzati inoltre dispongono di un sistema elettronico che controlla la commutazione dei contatti in base alla modalità di funzionamento selezionata e al valore della variabile temporale, impostata dall'utente. Questi componenti possono essere sotto forma di relè monofunzione, che realizzano una funzione specifica, ad es. commutazione ritardata, o relè multifunzione, in cui l'utente ha la possibilità di scegliere quale delle funzioni disponibili si desidera utilizzare. Inoltre sono disponibili relè a due tempi, per i quali sono disponibili due variabili temporali.

Relè temporizzati con spegnimento ritardato e ciclico

Le funzioni più popolari dei relè temporizzati sono: accensione per un tempo prestabilito, funzionamento ciclico simmetrico, accensione ritardata e spegnimento ritardato, commutazione triangolo/stella, generazione di impulsi o funzionamento ciclico con due tempi indipendenti. Questa è solo una parte delle funzioni che i relè possono eseguire, il loro numero può essere nettamente superiore, a seconda delle funzioni di un particolare modello. Le impostazioni temporali e la selezione della funzione che un determinato dispositivo eseguirà possono essere programmate tramite manopole, interruttori DIP (nel caso di relè analogici) o pulsanti (nel caso di relè digitali con display a LED). Grazie allo sviluppo tecnologico, ora sono disponibili anche relè che possono essere programmati utilizzando la tecnologia NFC o un'applicazione mobile dedicata, dotata di un'interfaccia grafica, grazie alla quale la programmazione del relè stesso è abbastanza intuitiva.

Dati dettagliati sulle funzioni, così come i grafici delle loro forme d'onda temporali esemplificative, possono essere trovati nella documentazione tecnica di un particolare relè, anche se di solito i dati base sono riportati anche sull'alloggiamento del dispositivo. Questi componenti a volte presentano un ingresso di comando aggiuntivo, grazie al quale è possibile ottenere forme d'onda temporali più avanzate di accensione, spegnimento o commutazione di circuiti elettrici.

Scelta dei relè temporizzati

Uno dei parametri più importanti che possono essere impostati nei relè temporizzati è la variabile temporale. Nel caso di un componente, in cui questa operazione viene effettuata utilizzando delle manopole, di solito troviamo una manopola chiamata intervallo di tempo e un'altra, chiamata set-point temporale. Il tempo misurato, ossia il valore della variabile temporale, è il risultato della moltiplicazione dell'intervallo di tempo e del set-point temporale. Durante la scelta del relè appropriato per una determinata applicazione, è necessario prestare attenzione al valore massimo e minimo della variabile temporale che può essere impostato sull'apparecchio Quest'ultimo può variare da una frazione di secondo a diverse dozzine di giorni o persino un anno.

Relè temporizzati 12V e 230V

Durante la scelta di un relè temporizzato, come nel caso di un normale relè, è necessario prestare attenzione alla tensione di alimentazione a cui è destinato. Importante a questo punto è il valore di tensione appropriato, ma anche il tipo di corrente, che può essere continua DC (dall'inglese Direct Current) o alternata AC (dall'inglese Alternating Current). Tuttavia, vi sono relè temporizzati universali che utilizzano alimentatori switching per il corretto funzionamento, grazie ai quali possono funzionare in impianti con alimentazione da 12V a 230V AC/DC. Naturalmente, non è consentito superare il valore massimo della corrente che può passare attraverso tale relè, indicato dal produttore, poiché può portare al danneggiamento permanente e al malfunzionamento. Nel caso dei relè, il difetto più comune è l'incollaggio dei contatti o il loro danneggiamento termico; a questi fenomeni sono esposti i relè destinati alla commutazione di circuiti ad alta potenza ed elevate correnti, a seguito dei quali sarà impossibile l'ulteriore commutazione.

I relè temporizzati possono essere disponibili in diversi alloggiamenti. A questo punto possiamo distinguere gli alloggiamenti per impianti, utilizzati il più delle volte nella realizzazione di quadri elettrici, così come gli alloggiamenti industriali, spesso modulari, che consentono una futura espansione, ma anche lo scollegamento del modulo temporizzatore di tale dispositivo, ciò consentirà l'utilizzo del relè temporizzato come un normale relè, senza la possibilità di accendere o spegnere i circuiti elettrici sfruttando la funzione di selezione della variabile temporale. Il metodo di assemblaggio più popolare, soprattutto nell'automazione industriale, è il montaggio su guida DIN. I relè temporizzati sono disponibili anche per montaggio all'interno della scatola di derivazione, montaggio superficiale, su pannello, su PCB (dall'inglese Printed Circuit Board) o a vite.

Naturalmente, come tutti gli altri componenti elettronici, i relè temporizzati hanno intervalli di temperatura specifici in cui possono funzionare. Alcuni, se non la maggior parte, di questi tipi di dispositivi verranno utilizzati in condizioni di temperatura costante e prossima alla temperatura ambiente. Tuttavia alcune applicazioni potrebbero richiedere il funzionamento a temperature negative o in ambienti in cui la temperatura sarà significativamente elevata. Esistono relè temporizzati che possono funzionare anche a temperature fino a -40°C, ma anche a temperature estremamente elevate come 125°C.

Prodotti: 1 416

Magazzino:

TME
Esterno
Tutti
Pagina 1
RS | Manopola per relè a tempo
Manopola per relè a tempo
Indicazione del produttore: RS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.08 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.54 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 1.84 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 2.24 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.72 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.09 USD
798 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
80.11.0.240.0000 | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A
Indicazione del produttore: 80.11.0.240.0000
Produttore: FINDER
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 45.34 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 55.31 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 42.62 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 52.00 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 39.91 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 48.69 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 37.19 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 45.38 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 34.48 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 42.06 USD
36 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
MI2R20660M | Modulo di automazione: relè a tempo; max 60min; DPDT; 250VAC/16A
Modulo di automazione: relè a tempo; max 60min; DPDT; 250VAC/16A
Indicazione del produttore: MI2R20660M
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 25.14 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 30.67 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 22.48 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 27.43 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 19.85 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 24.21 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Prodotto difficilmente disponibile
AT8N | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,05s÷100h; -10÷55°C; PIN: 8
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,05s÷100h; -10÷55°C; PIN: 8
Indicazione del produttore: AT8N
Produttore: AUTONICS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 22.26 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 27.16 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 19.08 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 23.28 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 16.97 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 20.70 USD
289 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
600XU-A-1-CU | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷3h; 20÷240VAC; 50/60Hz
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷3h; 20÷240VAC; 50/60Hz
Indicazione del produttore: 600XU-A-1-CU
Produttore: SELEC
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 17.09 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 20.86 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 16.04 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 19.57 USD
177 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
80.01.0.240.0000 | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/16A
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/16A
Indicazione del produttore: 80.01.0.240.0000
Produttore: FINDER
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 71.94 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 87.77 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 63.25 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 77.17 USD
Prezzo netto per quantità da 25 pz - 57.00 USDPrezzo lordo per quantità da 25 pz - 69.55 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 52.67 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 64.25 USD
32 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
MTR17-A07-U240-116 | Modulo di automazione: relè a tempo; 1s÷100h; SPDT; 250VAC/16A
Modulo di automazione: relè a tempo; 1s÷100h; SPDT; 250VAC/16A
Indicazione del produttore: MTR17-A07-U240-116
Produttore: DOBRY CZAS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 29.32 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 35.77 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 27.69 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 33.78 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 26.20 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 31.96 USD
123 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
CRM-91H /UNI | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷10giorni; SPDT; IP20
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷10giorni; SPDT; IP20
Indicazione del produttore: CRM-91H /UNI
Produttore: ELKO EP
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 38.19 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 46.59 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 35.66 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 43.50 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 32.21 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 39.29 USD
86 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
AT11DN | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,05s÷100h; DPDT; -10÷55°C
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,05s÷100h; DPDT; -10÷55°C
Indicazione del produttore: AT11DN
Produttore: AUTONICS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 23.60 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 28.80 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 20.24 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 24.69 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 17.99 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 21.94 USD
183 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
MTR17-A07-U240-208 | Modulo di automazione: relè a tempo; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A
Modulo di automazione: relè a tempo; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A
Indicazione del produttore: MTR17-A07-U240-208
Produttore: DOBRY CZAS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 32.03 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 39.08 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 30.41 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 37.09 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 28.78 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 35.11 USD
54 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
RXZE2S114M | Zoccolo; PIN: 14; per guida DIN; Usc: blocchi a vite; 10A; 250VAC
Zoccolo; PIN: 14; per guida DIN; Usc: blocchi a vite; 10A; 250VAC
Indicazione del produttore: RXZE2S114M
Produttore: SCHNEIDER ELECTRIC
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 6.67 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 8.14 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 6.16 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 7.52 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 5.78 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 7.05 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 5.43 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 6.62 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 5.24 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 6.39 USD
Prezzo netto per quantità da 1000 pz - 5.07 USDPrezzo lordo per quantità da 1000 pz - 6.19 USD
144 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
RXZE2M114M | Zoccolo; PIN: 14; per guida DIN; Usc: blocchi a vite; 10A; 250VAC
Zoccolo; PIN: 14; per guida DIN; Usc: blocchi a vite; 10A; 250VAC
Indicazione del produttore: RXZE2M114M
Produttore: SCHNEIDER ELECTRIC
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 6.19 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 7.55 USD
Prezzo netto per quantità da 100 pz - 5.75 USDPrezzo lordo per quantità da 100 pz - 7.00 USD
Prezzo netto per quantità da 250 pz - 5.48 USDPrezzo lordo per quantità da 250 pz - 6.68 USD
Prezzo netto per quantità da 500 pz - 5.21 USDPrezzo lordo per quantità da 500 pz - 6.36 USD
258 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
MI2R2066H | Modulo di automazione: relè a tempo; max 6h; DPDT; 250VAC/16A
Modulo di automazione: relè a tempo; max 6h; DPDT; 250VAC/16A
Indicazione del produttore: MI2R2066H
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 25.42 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 31.00 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 22.74 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 27.74 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 20.06 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 24.48 USD
0 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
Prodotto difficilmente disponibile
OR-PRE-433 | Modulo di automazione: programmatore temporale; 230VAC; IP20
Modulo di automazione: programmatore temporale; 230VAC; IP20
Indicazione del produttore: OR-PRE-433
Produttore: ORNO
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 21.59 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 26.33 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 20.23 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 24.68 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 18.90 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 23.05 USD
57 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
RG | Manopola per relè a tempo
Manopola per relè a tempo
Indicazione del produttore: RG
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 2.08 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 2.54 USD
Prezzo netto per quantità da 3 pz - 1.84 USDPrezzo lordo per quantità da 3 pz - 2.24 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 1.72 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 2.09 USD
496 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
PCS-516UNI | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24giorni; SPDT; 8A
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24giorni; SPDT; 8A
Indicazione del produttore: PCS-516UNI
Produttore: F&F
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 32.33 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 39.45 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 30.32 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 36.98 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 28.30 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 34.52 USD
38 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
LE4S | Modulo di automazione: relè a tempo; Ambito: 0,001s÷9999h; SPDT
Modulo di automazione: relè a tempo; Ambito: 0,001s÷9999h; SPDT
Indicazione del produttore: LE4S
Produttore: AUTONICS
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 61.90 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 75.51 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 53.05 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 64.73 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 47.16 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 57.53 USD
21 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
MT-W-17S-11-9240-M | Modulo di automazione: relè a tempo; Ambito: 0,1s÷99h59min59,9s
Modulo di automazione: relè a tempo; Ambito: 0,1s÷99h59min59,9s
Indicazione del produttore: MT-W-17S-11-9240-M
Produttore: RELPOL
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 51.64 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 63.00 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 48.20 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 58.80 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 44.76 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 54.61 USD
12 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
PCU-510DUO | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24giorni; DPDT; 24VDC
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷24giorni; DPDT; 24VDC
Indicazione del produttore: PCU-510DUO
Produttore: F&F
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 32.55 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 39.71 USD
Prezzo netto per quantità da 5 pz - 30.52 USDPrezzo lordo per quantità da 5 pz - 37.23 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 28.69 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 35.00 USD
45 in stock presso TME
Quantità (Molteplicità: 1)
88827155 | Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A
Modulo di automazione: relè a tempo; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A
Indicazione del produttore: 88827155
Produttore: CROUZET
Prezzo netto per quantità da 1 pz - 101.04 USDPrezzo lordo per quantità da 1 pz - 123.28 USD
Prezzo netto per quantità da 10 pz - 79.40 USDPrezzo lordo per quantità da 10 pz - 96.87 USD
Prezzo netto per quantità da 50 pz - 74.97 USDPrezzo lordo per quantità da 50 pz - 91.46 USD
138 in stock presso TME