+1 300 000 prodotti nell’offerta
6000 pacchi giornalmente
+300 000 clienti da 150 paesi
I saldatori a gas presentano diversi vantaggi. Oltre alle dimensioni contenute (dimensioni simili a un pennarello), i loro vantaggi sono l'alta efficienza e velocità di riscaldamento della punta saldante, oltre a raggiungere alte temperature della punta, che consentono l'utilizzo non solo di metalli di apporto classici, ma anche senza piombo. Sono ideali come strumento universale che può essere nascosto in una borsa degli attrezzi. Naturalmente, i saldatori alimentati a batteria hanno proprietà simili, che nell'ultimo decennio, grazie allo sviluppo delle celle agli ioni di litio, hanno raggiunto un'elevata efficienza. Gli apparecchi a gas tuttavia hanno un certo vantaggio rispetto a questi ultimi: anche un serbatoio di butano compatto consente un funzionamento relativamente prolungato (un'ora o più) e il suo riempimento, al contrario della ricarica delle batterie, avviene in una dozzina di secondi. Inoltre, molti modelli possono utilizzare il tipico combustibile per accendini, pertanto un gas comunemente disponibile (ad es. nei negozi e nei chioschi). La fiamma che riscalda la punta viene accesa con un accenditore piezoelettrico o con l'uso di un accenditore di pietra. Poiché i saldatori a gas sono dotati di punte saldanti precise, possono essere utilizzati con successo per riparare circuiti elettronici, anche realizzati nella tecnologia SMD, inoltre costituiscono un aiuto insostituibile durante lavori elettrici imprevisti.
A differenza di un normale accendino, un bruciatore a gas compatto è progettato per assicurare una fiamma concentrata e potente per lunghi periodi di tempo. Può raggiungere temperature superiori a 1000°C (fino a 1300°C per alcuni modelli). Questi dispositivi hanno molte applicazioni, tra cui: saldatura (nel caso di materiali rivestiti con adesivi attivati termicamente); restringimento di tubi e flange termorestringenti. I bruciatori inoltre aiutano a lavorare con vecchi collegamenti filettati "sigillati", svitando viti in macchinari, automotive, idraulica ecc.
Come già accennato, un saldatore a gas compatto è un utensile per lavori ad hoc eseguiti sul campo, può essere utilizzato anche da persone che si occupano occasionalmente di saldatura. Data la loro applicazione, prima di tutto, è necessario valutare se l'acquisto di uno strumento alimentato a gas è la soluzione ottimale. In tal caso, vale la pena controllare quali accessori sono inclusi nel dispositivo. Oltre al cappuccio di protezione della punta saldante, tali saldatori sono spesso accompagnati da una custodia, punte saldanti aggiuntive o ugelli, nonché spugne per la pulizia delle punte saldanti. Alcuni modelli dispongono di un supporto integrato, grazie al quale è possibile posare il saldatore.
Magazzino: