+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
Gli spellacavi sono utensili relativamente nuovi, poiché il primo di essi è apparso solo alla fine degli anni '90 del XX secolo. Oggi è difficile immaginare il lavoro degli installatori senza questi utensili dedicati, sul mercato sono disponibili molti modelli che utilizzano tecnologie diverse e predisposte a requisiti specifici.
Lo strato protettivo, ossia la guaina isolante, riveste fili o cavi e separa i conduttori dalle superfici con cui vengono a contatto, nonché tra loro. Se è necessario collegare o installare apparecchiature, è necessario rimuovere la guaina da ciascun conduttore presente nel cavo, in modo da garantire il passaggio della corrente dopo il collegamento. Naturalmente, ciò deve essere fatto in modo tale da non danneggiare le parti elettricamente conduttive, che potrebbero comportare conseguenze pericolose, ad es. l'accensione. Quando si sceglie di rimuovere la guaina isolante, è necessario tenere conto delle sue caratteristiche. Il rivestimento isolante può essere di tipo monostrato o multistrato, solitamente è realizzato in plastica (plastica, resine, tessuti, dielettrici non infiammabili). L'estremità del cavo deve essere privata della guaina isolante in modo che il suo nucleo non diventi meno resistente e la sua sezione trasversale non diminuisca, tale situazione peggiorerà le sue proprietà elettriche. Per ridurre questi rischi, sono stati progettati degli utensili speciali, ad es. gli spellacavi. La scelta di utensili destinati alla rimozione della guaina isolante dipende principalmente dal materiale con cui è realizzato il cavo, dalla sua sezione trasversale e dall'applicazione di quest'ultimo. Nel nostro catalogo sarà possibile filtrare i prodotti a seconda dei cavi per cui si desidera utilizzare.
In questo caso, disponiamo di una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere, sia automatici che manuali.
Questo utensile viene utilizzato per rimuovere la guaina isolante dalle estremità dei conduttori e in tale applicazione viene utilizzato più comodamente. Consente di rimuovere con precisione la guaina isolante su una determinata lunghezza del conduttore. Con l'aiuto di questo tipo di utensili, la guaina isolante può essere rimossa da cavi unipolari e dai singoli conduttori dei cavi multipolari.
Pinze o tronchesi sono uno strumento comodo e sicuro, ma solo se utilizzate correttamente. Bisogna prestare attenzione alla direzione delle lame e alla forza applicata, altrimenti è possibile danneggiare la parte conduttiva. Quando si lavora con una pinza spellacavi laterale è necessario tenere conto del fatto che il lato affilato delle ganasce dello strumento è posizionato nella direzione opposta al vettore di ritiro della calza. In vendita sono disponibili pinze spellacavi laterali con intagli per conduttori di un certo diametro, il che rende più facile l'utilizzo in condizioni domestiche. Questo tipo di spellacavi funziona meglio anche in luoghi di difficile accesso per gli spellacavi frontali.
Si tratta di utensili che non solo consentono la rimozione della guaina isolante dai cavi, ma fungono anche da utensili per la crimpatura di terminali per cavi, ciò consente di ridurre il numero di utensili necessari per il lavoro. La funzione di blocco forzato garantisce un'elevata qualità del serraggio e la possibilità di sbloccare l'utensile in caso di possibile errore durante l'utilizzo.
L'area senza guaina isolante non deve sporgere oltre il collegamento. Un conduttore scoperto privo di guaina espone al rischio di contatto accidentale e scosse elettriche. Una guaina isolante rimossa in modo errato può causare un cortocircuito o addirittura l'accensione. Le abilità pratiche svolgono un ruolo importante nel processo di rimozione della guaina isolante dal cavo. Le principali difficoltà sorgono quando si lavora con conduttori sottili, quando ogni movimento è importante. La pressione ottimale, soprattutto per gli utensili tradizionali, è assicurata solo da un'adeguata esperienza. Pertanto se si rimuove raramente la guaina isolante, inoltre se abbiamo paura di ferirsi o danneggiare il cavo, è sicuramente meglio investire in utensili avanzati per la rimozione della guaina isolante di marchi noti e utensili automatici. Per il loro utilizzo è necessaria molta meno esperienza, e anche il lavoro sarà notevolmente facilitato. Dovremmo inoltre ricordare di scegliere l'utensile appropriato per i conduttori che utilizziamo con maggiore frequenza. Uno spellacavi per conduttori sottili è uno strumento completamente diverso da uno spellacavi per cavi coassiali o da uno spellacavi per doppini intrecciati. Vale sempre la pena leggere le informazioni e le specifiche del produttore.
Magazzino: