+1 500 000 prodotti nell’offerta
7000 pacchi giornalmente
+320 000 clienti da 150 paesi
L'uso delle stampanti 3D apre un enorme spettro di possibilità sia per i singoli individuali, che per l'industria. Indipendentemente dalle applicazioni, una stampante 3D necessita di materiale in forma di filamento.
Di seguito abbiamo descritto alcuni dei filamenti più popolari disponibili nella nostra offerta e riassunto le loro proprietà, requisiti e caratteristiche.
Nel campo della stampa 3D di consumo, l'acido polilattico (PLA) è il filamento più comunemente usato. Il PLA è sicuramente il tipo di filamento più popolare per le stampanti 3D, e per una buona ragione.
Il PLA è un materiale molto facile da usare. La temperatura di stampa è inferiore rispetto ad altri materiali (180 – 230°C) e, inoltre, il PLA non si deforma nel corso di questo processo, pertanto non è richiesto l'uso di un tavolo riscaldante. Un grande vantaggio è la disponibilità di molti colori e l'assenza di odore sgradevole durante la stampa. Il PLA viene spesso utilizzato come materiale base quando si lavora con filamenti più specializzati, ad es. con proprietà conduttive. Vale anche la pena ricordare che si tratta di un materiale biodegradabile.
Naturalmente, anche il PLA ha i suoi svantaggi. Prima di tutto è un materiale piuttosto fragile, pertanto non sarà ideale per creare oggetti che possono essere soggetti a flessione, torsione o impatti. Inoltre, a temperature superiori a 60°C, il PLA può deformarsi.
Il secondo filamento in termini di popolarità è l'ABS, o acrilonitrile-butadiene-stirene. Per quanto riguarda le proprietà del materiale, l'ABS è in realtà moderatamente superiore al PLA, anche se è un po' più difficile da stampare; è soggetto a deformazioni senza un tavolo da lavoro caldo e colla da tavolo. La temperatura di stampa è compresa tra 210 e 250°C. Un ulteriore inconveniente sono i fumi nocivi emessi nel processo di stampa, pertanto il locale deve essere ventilato. Ampiamente utilizzato nello stampaggio a iniezione, l'ABS è presente in molti articoli domestici e prodotti di consumo, tra cui mattoncini LEGO e caschi da bicicletta. Grazie alla sua resistenza alle sollecitazioni, agli urti e alla temperatura, è ottimo anche nel caso di alloggiamenti, staffe o altri elementi di finitura, anche se non dovrebbe essere utilizzato, ad es. in progetti a contatto con gli alimenti.
Come suggerisce il nome, gli elastomeri termoplastici (TPE) sono essenzialmente plastiche simili alla gomma, pertanto sono estremamente flessibili e durevoli. Come tale, il TPE è comunemente usato nella produzione di ricambi auto, elettrodomestici e articoli medici.
Va notato che questo non è un tipo di materiale, ma un'ampia classe di copolimeri (e miscele polimeriche). Le loro fibre morbide ed elastiche resistono a sollecitazioni che né l'ABS, né il PLA tollerano. D'altra parte, la stampa non è sempre facile, poiché il TPE può essere difficile da goffrare.
Il poliuretano termoplastico (TPU) è una particolare variante del TPE ed è un filamento popolare per le stampanti 3D. Rispetto al normale TPE, il TPU è un po' più rigido, il che rende la stampa più facile. Inoltre è un po' più resistente e mantiene meglio la sua elasticità a freddo. Sia il TPE, che il TPU, sono filamenti esigenti per la stampa: richiedono un ugello stretto per il filamento e una bassa velocità di stampa a temperature comprese tra 210 e 230°C.
Il copoliestere termoplastico (TPC) è un'altra variante del TPE, anche se non così comunemente usato come il TPU. Il vantaggio principale del TPC è la sua maggiore resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV, nonché al calore (fino a 150°C).
L'offerta è completata da filamenti adattati ad applicazioni industriali. Un esempio è il filamento iglidur® - una serie sviluppata con polimeri base ad alte prestazioni con una miscela di vari tipi di fibre solide e lubrificanti, che assicurano materiali con le proprietà preferite, richieste per applicazioni specifiche. I singoli componenti assicurano necessaria durevolezza e resistenza, e riducono l'attrito e l'usura degli elementi stampati. Grazie a queste proprietà sono perfetti per realizzare ad es. cuscinetti.
Magazzino: